This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:LM5106正在燃烧。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106, LMG1025-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098595/lm5106-lm5106-is-burning

部件号:LM5106
主题: LMG1025-Q1中讨论的其他部件

您好,

LM5106用于电机驱动器。
问题是LM5106正在燃烧。

由于插图中有错误,导致GND发生摇晃的问题。

顺便说一下,我不知道为什么lm5106是因为GND在摇晃。

我需要你的意见。

我有疑问。
我是否应该给输入PWM一个“死时间”?
您需要多少时间?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作频率为16 kHz
    RDT电阻值为10K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    应该没有必要将停机时间添加到PWM。 GND摇晃是一个问题。 您能否发送您的原理图副本?

    随附的示波器是否在GND上振荡?

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用步进电机,总共使用4个驱动器。

    上面的示波器是一条12伏线的图片。

    这是12V和GND的图片。
    1通道为12伏,GND为2通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我怀疑电源不稳定导致设备燃烧。 主板上是否有任何其它设备过热和燃烧?

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其它电路没有问题。

    我检查了门驱动器是第一个发生故障的,然后是FET,然后是感应电阻器。

    栅极驱动器-> FET ->感应电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在LO和VSS之间使用感应电阻器会导致FET出现问题,也会影响驱动器。 请参阅LMG1025-Q1数据表的"典型应用"部分,了解感应电阻器和接地弹跳建议。

    https://www.ti.com/lit/gpn/lmg1025-q1

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现不仅是GND噪声问题,而且感应电阻器也可能是一个问题。

    感应电阻为0.5 欧姆。
    您发送的数据表显示使用2欧姆或更多欧姆。 这个零件是否有问题?

    我认为它是PCB布局设计中的一个错误,目前正在重新设计它。
    但在PCB设计完成之前,我需要检查是否存在其他问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低值感应电阻器应该不是问题。 我要强调的指南部分是将VSS连接到低侧FET的漏极,而不是板接地。

    谢谢!
    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经确认,由于插图错误,VSS和FET漏电之间存在电平差异。

    我们知道这可能是一个问题。

    我现在要制作一个新的主板。 完成后,测试将继续。
    非常有帮助。
    谢谢