This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8056万:UCC2.8056万至UCC2.8056万A/C产品变体

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100093/ucc28056-ucc28056-to-ucc28056a-c-products-variant

部件号:UCC2.8056万

您好,

自从我们的客户面临UCC2.8056万A的供应限制后,他计划在现有UCC2.8056万A的基础上再使用UCC2.8056万C。 然后,他需要我们的帮助,以便更好地了解产品差异,副作用和背景,如下图所示。

请告诉他为什么我们开发了这些树变体UCC2.8056万A,C和B

请您告诉他产品的不同之处。 我们可以在974slua974文件中看到这些差异。 它们之间是否有任何其他差异。

-请您建议客户如何评估UCC2.8056万A和UCC2.8056万C以了解性能差异。 由于它们中的突发模式阈值差异似乎很明显,我想声音噪声评估是关键之一。 您能否建议他应该评估的其他关键参数或表现。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiro San,

    提供产品变体是为了根据现场反馈满足不同的客户需求。 功能差异很细微,但对某些客户很重要。

    数据表中的第5节"设备比较表"提供了产品变化差异的完整矩阵。

    由于"C"版和"A"版的突发模式阈值较低,声音噪音评估将是一个很好的验证参数。 此外,还需要考虑OVP2阈值,因为用于设置褐色阈值的相同电阻分压器也会固定OVP2阈值。 由于“A”版本没有OVP2,因此该版本不存在此问题,但“C”版本可能存在此问题。

    我希望这有所帮助。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray-San,

    非常感谢您的回答。 您的建议必须有帮助。

    客户提出的一些补充问题是

    -在数据表中指定UCC2.8056万“不推荐用于新设计”是否有任何原因。 这是否是来自ZCD的摄像头相关问题。

    -您能否告诉我们UCC2.8056万A和UCC2.8056万C是否在同一工厂ASSY工厂制造。

    此致,

    T.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiro San,

    "不推荐用于新设计"是由于与ZCD相关的问题。

    UCC2.8056万A和UCC2.8056万C在相同的FAB和ASSY工厂制造

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray-San,

    非常感谢您的反馈。 我明白,

    此致,

    T.IMI