请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS3620 尝试找出手动重置。 它在内部被拉至VDD,但当VDD消失时,会发生什么情况? 看起来它实际上可能会将交换机重置为我不想要的状态,然后再恢复等。 我不想再因电源原因而上一次下拉至VBAT。
此外,VOUT上的电压似乎对控制开关的比较器有反馈影响。 如果输出上有更大的电容器,甚至是超级电容器,它将长时间回送VDD,延迟我们依赖功率调制的故障输出。 我觉得当我解决这些问题时,电路中会有这么多的二极管,我可能根本不使用该部件。