This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3620:手动重置和内部电源反馈问题。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095213/tps3620-manual-reset-and-internal-power-feedback-issues

部件号:TPS3620

尝试找出手动重置。  它在内部被拉至VDD,但当VDD消失时,会发生什么情况?  看起来它实际上可能会将交换机重置为我不想要的状态,然后再恢复等。 我不想再因电源原因而上一次下拉至VBAT。

此外,VOUT上的电压似乎对控制开关的比较器有反馈影响。  如果输出上有更大的电容器,甚至是超级电容器,它将长时间回送VDD,延迟我们依赖功率调制的故障输出。  我觉得当我解决这些问题时,电路中会有这么多的二极管,我可能根本不使用该部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    我很高兴能为你提供帮助。 您是否有可以分享的示意图?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个片段。  我尚未确认,但我认为3V3_CPU上的高压正在将mux切换回VDD和/或切换PFO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    我必须运行一些测试,然后我会更新您的信息。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!  

    运行仿真,我发现的唯一实用解决方案是降低Vout上的电容。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么Vout对开关的工作方式有任何影响?  这完全中断了我们对该设备的使用,因为我们需要添加二极管,这些二极管的功能与开关本身的功能基本相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很遗憾听到这一消息,遗憾的是,设备的内部架构 无法降低 来自VOUT的反向电流。

    杰西