This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万-G1:阻抗算法更新

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102185/bq27742-g1-impedance-algorithm-updating

部件号:BQ2.7742万-G1

您好,

我的客户正在计划使用BQ2.7742万-G1,并且有一些问题。

  1. 随着时间的推移,仪表是否会失去准确性?
    1. 随着蓄电池性能下降,仪表的准确性是否会降低?  
    2. 设备是否需要频繁更新和重新记忆,或者算法是否不断更新?  
      1. 是否需要发送任何命令来重新学习/更新?
  2. 学习周期是否需要100 % 放电才能完成?
    1. 确保最高精度的最小放电量是多少?
  3. 如果我们想限制用户使用80 % 电池的寿命,那么我们的燃油表是否会不准确?
    1. 理想情况下,我们希望在开始时使用80 % 的电池续航时间,然后允许用户在使用多年之后使用100 % 的电池续航时间。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack您好!

    此仪表使用我们的阻抗跟踪算法,您可以在 此处找到一份有用的文档 ,其中介绍了它在该仪表系列中的工作原理。  关于问题:

    1.仪表应了解电池电阻和Qmax老化情况,理想情况下,不会随时间而损失精度。 需要满足某些条件才能进行此学习,因此在某些应用中可能会更加困难。 例如,您需要偶尔放松以进行OCV测量,并以一定的阻抗速率放电。 TRM将提供有关条件的更具体的详细信息。 大部分情况下,这都应该是自动的,您无需发送任何命令。

    2.您只需要在1个量表上进行1个完整的学习周期,该量表应尽可能接近100 %。 从这里开始,更新不需要使用100 %。 您可以读取TRM中的条件,但Qmax更新将需要在"平面区域"之外进行OCV测量,具体取决于化学。 至于电阻更新,主要取决于速率而非SOC。

    3.可以这样做。 只要80 % 范围允许在平面区域之外进行OCV测量,这取决于化学。 经过一段时间后,您需要一个主机MCU来更改一些设置。 缺点是,更改这些设置将需要打开仪表密封,这可能是人们在田间不想做的。  

    如果您有更多问题,请告诉我。

    谢谢!

    Alex M.