This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7524万:FET并行操作

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101813/ucc27524-parallel-operation-of-fet

部件号:UCC2.7524万
主题中讨论的其他部件:BQ7.694万

你好

我正在使用BQ7.694万设计BMS,所需的额定电流为250A,因此我使用并行MOSFET进行充电和放电控制。 由于BQ7.694万的限制,我无法同时拥有8个以上的MOSFET。 因此,我要使用门驱动程序(UCC2.7524万)。 我想了解,如何计算可以并行连接的MOSFET数量。

对门驱动器IC的任何其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Syed,

    感谢您的联系!  关于要使用的栅极驱动器,我们有新一代UCC2.7524万, 即UCC2.7624万。  但是,更好的替代方案可能是我们的单通道 UCC2.7614万,它具有10A源/汇功能。

    我认为您的问题可能已在以下两个线索中得到解答:

    请告诉我这些线程是否有帮助!  如果您还有其他问题,请告诉我!

    谢谢!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!

    亚伦