This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4078万:为4.2V Lipo充电

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101746/bq24078-charging-an-4-2v-lipo

部件号:BQ2.4078万

您好,

此芯片具有4.35V的固定充电电压。 是否可以使用此芯片为4.2 LIPO充电? 我是否需要在电池路径中添加一些电阻器,以便LIPO只能看到4.2V,或者无法使用此芯片为4.2 LIPO充电?

最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    BQ2.4078万的固定电压为4.35V,但我已附上BQ2407x数据表中的一个表,该表显示了该系列中符合4.2V要求的其他器件。

    此致,

    杰克逊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jackson,

    我知道其他芯片。 但我的供应商只有BQ2.4078万库存。 因此,我正在考虑一种解决方案,如何将此芯片用于4.2 Lipo。 但我认为这是不可能的...对吗?

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:  

    导致电阻下降的电阻器不是一个好的解决方案,因为进入蓄电池的电流会发生变化,导致下降不同。 我将通过电子邮件与您联系,以确定一些选项。  

    我有你的信息。  

    此致,

    Gautham