This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8064万A:在低于200VAC的低输入电压下不工作

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095786/ucc28064a-not-working-in-low-input-voltage-below-200vac

部件号:UCC2.8064万A
主题中讨论的其它部件:Tida-1.0015万

您好,

我们使用 TIDA-1.0015万设计来设计500W电源。

我们正在使用LLC IC:- UCC25.6402万A 和PFC IC:- UCC2.8064万A。

我们仅测试了输入为390VDC和输出为20A的LLC级。 未出现问题。

但使用PFC+LLC进行测试时发现以下问题

1)如果施加了输入电压230V交流或以上,并且施加了输出电流20A,SMPS工作正常。

2)但我们正在测试低于200VAC的低输入电压,SMPS在最大8A电流下正常工作。

无法获取超过8A的电流。 在8A以上时处于自动打嗝模式。

我们尝试了PFC IC CS引脚并联电阻降低,但没有影响。

期待专家的意见,以解决这一问题。  

此致,

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    这是一个有趣的问题。 如果您共享您的原理图(以及完整的UCC2.8064万A设计工具计算器: www.ti.com/.../sluc645),包括230V交流,COMP,ILA,ILB (230V交流@8A和200Vac @ 8A)的波形,我可以为您提供更多帮助。

    除此之外,您可以确认是否正确组装了用于受输入电压影响的参数的部件值,例如R21/R23/R33/R88 (来自 TIDA-1.0015万) ,这将影响掉电阈值以及Ton,并确认Rtset值(来自 TIDA-1.0015万的R89) ,这可能会将Ton限制在低VINAC。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    原理图与 TIDA-1.0015万相同。

    完整的UCC2.8064万A设计工具计算器-插入选项卡中没有用于附加XLSX文件的选项。

     230V交流@8A和200Vac @ 8A时的VINAC,COMP,ILA,ILB波形

    我  将检查并恢复。

    除此之外,您可以确认是否正确组装了用于受输入电压影响的参数的部件值,例如R21/R23/R33/R88 (来自 TIDA-1.0015万) ,这将影响掉电阈值以及Ton,并确认Rtset值(来自 TIDA-1.0015万的R89) ,这可能会将Ton限制在低VINAC。

    已确认。 没有问题。

    其他1问题观察到的新LLC阶段Ho Lo开关脉冲为34个,根据数据表需要16个。  

    您能帮您先解决这个问题吗?

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    我会将我们的LLC专家与此主题联系起来,以帮助您解决您在该阶段的问题。

    要附加文件,请在回复屏幕底部选择插入下拉菜单,然后选择图像/视频/文件。 当新面板弹出时,单击上传,然后您可以浏览硬盘以查找文件,然后单击确定。

    我将等待您上传PFC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    突发数据包中的脉冲数取决于FBreplica信号BMTL阈值。

    正如您在上面的屏幕截图中所看到的,它不需要精确为16。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ray:

    感谢你的帮助。

    随附 XLSX完整的UCC2.8064万A设计工具计算器。

    e2e.ti.com/.../UCC2.8064万A-PFC-Design-Calculator.xlsx

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    下面附加了具有VINAC,230V交流@8A和200Vac @ 8A时的COMP的波形。

    由于电流探头不可用,无法捕获ILA,ILB。

    230V交流@8A

    黄色CH1表示COMP,绿色CH2表示VINAC

    200VAC @8A

    黄色CH1表示COMP,绿色CH2表示VINAC

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    感谢您提供波形和设计计算器。  没有什么特别之处会导致您遇到的问题。  

    1)如果您没有电流探头, 希望您可以 在230VC/8A条件下显示Q1和Q12的VDS。 如果您只有一个高电压探头,您只需捕获两个不同的示波器。

    2)请分享您的原理图

    3)请包含MOSFET部件号

    4)您能否解释为什么选择235uH电感器,而不是TIDA-1.0015万中使用的150uH

    谢谢!
    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    1)  附加230VA/8A波形时Q1和Q12的VDS。

    2) 请分享您的示意图-您能否分享您的邮件ID。 由于机密信息,我们不想在论坛上表达。

    3) 请包括MOSFET零件号码- LLC MOSFET:- IPB65R150CFDATMA1。 PFC MOSFET:- IPA60R120P7XKSA1。

    4) 您能否解释为什么选择235uH电感器而不是TIDA-1.0015万中使用的150uH - 如果您查看TIDA-1.0015万论坛,建议使用Wurth电子产品的定制部件。 https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/83.7369万/tida-010015-request-transformer-datasheet-for-tida-010015?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TIDA-010015# )1.0015万)</s>1.0015万 1.0015万

    230V交流@8A

    黄色CH1表示Q1 VDS,绿色CH2表示Q12 VDS。

    所有VDS波形都是,但为什么有5种不同类型的切换?  

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Vivek。   UCC2.8064万A是一个转换模式(TM)控制器,前四个波形是我所期望的。 FET的开/关时间取决于瞬时输入电压信号。  如果使用 VDS信号覆盖VAC信号,则 可以在整个50Hz周期内观察此变化。

     当CH2指示DCM中的阶段2时,CH1持续工作的最后一个波形是您的问题感兴趣的阶段。

    1.关于原理图,我将向您发送一个专用连接请求,您可以在其中与我非公开地共享原理图。 但是,我想让这条线与您可以轻松分享的信息保持同步,以使E2E社区受益。

    2. 回到您原来的帖子,您曾表示您降低了CS并联电阻,但您没有说您降低了多少。 在调试根本原因之前,请将电阻降低一半,这样 我们就可以排除该块的问题。

    3.请重新捕获 与最后一个波形类似的信号(输出2上带有DCM),但也请将触发器设置为GDA上升沿时包含GDA和GDB信号。  在 230V交流和 200V交流以及在200V交流无负载情况下以8A负载捕获这些电流。

    4.当问题发生时(通常为8A ~200V交流),PFC的输出是否下降或是否崩溃?  显示 可能有帮助的加载步骤的范围快照。

    5.关于电感器的选择,235uH与TIDA-1.0015万设计指南中的计算一致。 我不确定参考设计原理图中的150uH是错误,还是在设计师根据经验判断值后更改了它。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek和Pravin,让我们继续在这里进行对话。 我闭上了另一条线。

    Pravin,虽然Vivek是OOO,但这是我们在私人聊天中留下的东西(当然,我不会在这里的公共论坛上分享您的示意图)

    您好,Ray,

    1.关于原理图,我将向您发送一个专用连接请求,您可以在其中与我非公开地共享原理图。 但是,我想让这条线与您可以轻松分享的信息保持同步,以使E2E社区受益。 - 随附线路图。

    2. 回到您原来的帖子,您曾表示您降低了CS并联电阻,但您没有说您降低了多少。 在调试根本原因之前,请将电阻降低一半,这样 我们就可以排除该块的问题。 -2.5mohm ,也尝试使用0ohm。

    3.请重新捕获 与最后一个波形类似的信号(输出2上带有DCM),但也请将触发器设置为GDA上升沿时包含GDA和GDB信号。  在 230V交流和 200V交流以及在200V交流无负载情况下以8A负载捕获这些电流。 我 很快就会捕获并发送给您。

    4.当问题发生时(通常为8A ~200V交流),PFC的输出是否下降或是否崩溃?  显示 可能有帮助的加载步骤的范围快照。 - 附加的波形供您参考。 Vbulk直接跌落

    5.关于电感器的选择,235uH与TIDA-1.0015万设计指南中的计算一致。 我不确定参考设计原理图中的150uH是错误,还是在设计师根据经验判断值后更改了它。 - 我尝试使用150uH电感,使用150uH观察到同样的问题。

    讨论要点4波形

    100VAC @8A时的波形

    黄色CH1为VCC,绿色CH2为VBulk

    因此Vivek将从讨论点3收集波形。 但是,根据不同的行为,实际情况可能会发生变化。 我会让您决定哪些条件最能提供信息。 查看故障条件以及故障条件的正上方或下方,尝试确定发生了什么。

    此外,我还注意到R11和R37中存在差异,Vivek指出的差异与原理图中显示的差异不同。 100 % 不清楚R11,R37,R39和R41的值。  请澄清。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    R11=6K2,R37=68K,R39=100K ,R41=6K2   

    波形将在半小时后出现。

    此致

    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    以下是GDA (黄色),GDB (绿色)的波形,由GDA上升边缘触发

    此致

    Pravin Khisti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin,

    我正在寻找 VDSQ1和VDSQ12的这种行为 ,并将GDA和GDB添加到范围捕获中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    以下是所需的波形。

    1)黄色CH1为GDA,绿色CH2为Q12 VDS。

    200VAC @空载                                    200VAC @ 7.8Amp (未观察到7.8Amp DCM以上)    

    230V交流@ 8安培

    2)黄色CH1为GDB,绿色CH2为Q12 VDS。

    200VAC @空载                                   200VAC @ 7.8Amp (未观察到7.8Amp DCM以上)

    230V交流@ 8安培

    3)黄色CH1为GDA,绿色CH2为Q1 VDS。

    200VAC @空载                                   200VAC @ 6.2Amp (未观察到高于6.2Amp DCM)

    230V交流@ 8安培

    4)黄色CH1为GDB,绿色CH2为Q1 VDS。

    200VAC @空载                             200VAC @ 6.2Amp (未观察到高于6.2Amp DCM)

    230V交流@ 8安培

    此致,

    Vivek Parab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R39和R41的值似乎与上周提供的计算值不相符。

    您是否可以按照TIDA-1.0015万参考设计中的要求,简单地将66.5kΩ Ω 用于R11,R37,R39和R41。 请告诉我行为是否有变化。

    谢谢!

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    检查时 R11,R37,R39和R41 = 66.5kΩ。 实际问题行为没有变化。

    当PHB值高于R39和R41时,GDB未正确切换(打开)至10A (240瓦)。 在10A (240瓦)以上时不进行检查。

    PHB建议的设置是什么(以瓦特为单位)?

    何时可以正常打开GDB (如果需要轻载效率和不需要轻载效率)?

    此致,

    Vivek Parab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    感谢您使用参考设计值检查操作。

    额定功率的PHB-PHB 30 % 是20 % 的合理水平 。  还建议VPHB比VBRST至少大600mV。 对于您的设计, 让我们尝试一下PPHB_L= 110W,PPHB_H= 125W和PBRST_L = 40W和PBRST_H = 45W。  这将导致R41 = 48kΩ,R39 = 195kΩ,R11 = 16kΩ,R37 = 172kΩ  

    请告诉我这些值的PHB_L/H和BRST_L/H阈值是什么。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    感谢您提供信息。  

    我尝试过 R41 = 48kΩ,R39 = 195kΩ,R11 = 16kΩ,R37 = 172kΩ。 但未 启动高达100VAC 6A (144W)的GDB切换(高于6A时未检查)。

    以下波形供您参考。

    下面是一些有关调试的详细信息。

    现在,我们使用原理图值和PHB & BRST值 R11=6K2,R37=68K,R39=100K ,R41=6K2进行了测试。

    观察结果如下:-

    1)如果施加100VAC且Iout逐渐增加,则工作至21A。

    2)如果突然应用100VAC至180VAC @Iout 9A,则 进入Hiccup模式。

    因此,在启动加载时可能会出现问题。 如果在启动过程中可以提供任何其他保护?

    此致,

    Vivek Parab   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    此时我对这个问题有点困惑,所以我认为,重要的是向后走一两步,这样我们就可以重新调整。 请回答每个问题,以便我能够更好地理解。

    - 低功率问题是否已消失,或者 只是观察  到仅在非逐渐施加载荷时才存在?

    - DCM是否仍然出现在您几天前提供的12个波形中?

    -您没有提供请求 的PHB_L/H和BRST_L/H阈值以及我提供的电阻值,是否有具体原因?  

    -您是如何选择R11,R37,R39和R41的值的?  

    注:使用您刚才报告的电阻值(“现在我们使用原理图值测试PHB和BRST值 R11=6K2,R37=68K,R39=100K ,R41=6K2”),PHB阈值将低于突发阈值(Vphb为0.34V,Vbrst为0.50V)。 建议PHB引脚电压至少比BRST引脚电压高600mV。 我选择了~115W作为PHB阈值(1.25V),~43W (0.54V)作为脉冲,并希望了解实际行为发生的位置。

    -您是否在LLC阶段断开连接的情况下调试PFC?  如果不是,请执行此操作,并为PFC-VCC使用工作台电源。 我们不希望在调试过程中两个阶段之间进行任何交互。

    谢谢!

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    - 低功率问题是否已消失,或者 只是观察  到仅在非逐渐施加载荷时才存在?

    :-在输入电压范围为85VAC至200VAC时,施加的负载不会逐渐超过9Amp时观察到问题。 仅在输入电压直接供电时。

    - DCM是否仍然出现在您几天前提供的12个波形中?

    :-是。最新提供的VDS波形供参考。

    -您没有提供请求 的PHB_L/H和BRST_L/H阈值以及我提供的电阻值,是否有具体原因?  

    :- 我已选中建议值R41 = 48kΩ,R39 = 195kΩ,R11 = 16kΩ,R37 = 172kΩ。 但未 启动高达100VAC 6A (144W)的GDB切换(高于6A时未检查)。

    我已选中R41= 33kΩ, R39 = 150kΩ,R11 = 16kΩ,R37 = 286kΩ。  PPHB_L= 100W,PPHB_H= 110W,PBRST_L = 20W,PBRST_H = 25W。  Gdb切换开始于5.9A。

    -您是否在LLC阶段断开连接的情况下调试PFC?  如果不是,请执行此操作,并为PFC-VCC使用工作台电源。 我们不希望在调试过程中两个阶段之间进行任何交互。

    :-我们正在使用LLC进行调试。 因为负载仅适用于PFC。

    可能由于输出反馈 补偿或瞬时响应而出现问题。在补偿时检查一次。

    因为我们在补偿方面做了一些更改,所以100VAC至130VAC工作正常。 (突然应用负载和输入直接通电),但在130 VAC至210 VAC以上时,在打嗝模式下不工作。

    我们在470pF时检查C78=10uF,在10K时检查R103=5K1。

    我正在尝试计算薪酬组成部分,我想知道您是否有Excel计算器来计算此零件。

    此致,

    Vivek Parab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    我询问有关隔离PFC的原因是LLC 阶段似乎确实存在问题。 从这一早期的波形中, 您可以让LLC进入1秒的"暂停"周期。

    要在不使用LLC的情况下测试PFC,您可以对PFC的输出使用电阻负载。 例如灯泡。

    薪酬构成计算与第87 - 89行提供的计算器工具相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    LLC似乎在故障模式下运行。 这可以通过查看RVCC电压来验证。  

    此外,您是否可以使用直流电源为LLC供电,而不是通过PFC输出进行连接,以便我们 可以看到发生的情况。

    请在VCR,iSNS,RVCC,LO,Vout,VCC和负载电流处共享波形。

    您也可以重新分享更新的LLC设计计算器和原理图。

    此致

    Manikanta P