主题中讨论的其它部件:Tida-1.0015万,
您好,
我们使用 TIDA-1.0015万设计来设计500W电源。
我们正在使用LLC IC:- UCC25.6402万A 和PFC IC:- UCC2.8064万A。
我们仅测试了输入为390VDC和输出为20A的LLC级。 未出现问题。
但使用PFC+LLC进行测试时发现以下问题
1)如果施加了输入电压230V交流或以上,并且施加了输出电流20A,SMPS工作正常。
2)但我们正在测试低于200VAC的低输入电压,SMPS在最大8A电流下正常工作。
无法获取超过8A的电流。 在8A以上时处于自动打嗝模式。
我们尝试了PFC IC CS引脚并联电阻降低,但没有影响。
期待专家的意见,以解决这一问题。
此致,
Vivek