This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3.8051万:正在搜索TI解决方案

Guru**** 2505035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101810/ucc38051-searching-ti-solution

部件号:UCC3.8051万
主题中讨论的其他部件: UCC2.8056万

大家好,

客户正在搜索TI解决方案,这是一个很好的新功能

我们是否有一种产品可以与“NCP1605”竞争?

1.请提出解决方案

2. UCC3.8051万是一个好的解决方案?

3.请大家分享比较表,我会向我的客户推荐,谢谢

e2e.ti.com/.../NCP1605-EOL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,

    感谢您发布好消息并分享竞争对手的设备。

    尽管 UCC3.8051万  与NCP1605更加相似, 但我建议 UCC2.8056万单相TM PFC控制器 与NCP1605竞争。 (请访问 https://www.ti.com/tool/PFCLLCSREVM034)

    此解决方案应在可听到的噪音,启动和备用电源以及负载效率方面提供更好的性能。 这也可能具有更便宜的升压电感器,因为它不需要第二个绕组来获得偏置功率。

    您希望在比较表中列出哪些产品,以及要比较哪些参数? (请至少等待2个工作日,以便此表使用)

    此致,

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrew

    与客户讨论后,

    有两个必要的要点:1. HV启动2. 没有ZCD辅助线圈,以下UCC3.8051万和UCC2.8056万似乎不符合这两个点。

    e2e.ti.com/.../4846.NCP1605-EOL.pdf</s>1605

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,

    很抱歉,我们没有具备这两种功能的PFC控制器。

    射线