This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709-Q1:故障分析

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100990/tps709-q1-fault-analysis

部件号:TPS709-Q1

你(们)好  

   板载ETC设备将tps7.0936万qdbvrq1用于5V至3.6V,;Ω 的电压

   发现一个原型具有异常电流,正常工作电流为20~50uA,但故障原型达到87mA。 最后,发现tps7.0936万qdbvrq1的芯片异常。

   请帮助了解原理图和PCB设计中是否存在问题。 谢谢您。

LDO良好和不良部件的测试比较结果:

异常LDO:引脚3接地阻抗70 Ω,输出电压高,高于3.8V。

正常LDO:测得的PIN3对地阻抗约为10 m Ω Ω;输出电压正常,约为3.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rain,

    我看不到原理图或布局有任何问题。  

    此故障模式听起来像是EN引脚已损坏。 在启动过程中是否存在VCC_5V电源过载并导致EN过电压的可能性?

    对于不良LDO,您认为输出电压高于3.8V。 电压高于3.8V多远? 它是否接近VIN = 5V?

    这是一个孤立的事件还是观察到多个原型板出现这种现象?

    您是否尝试用新的LDO替换坏的LDO?

    谢谢!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nick

        1.  启动过程中VCC_5V电源过载,我 将验证是否存在这种情况;

         2. 对于不良LDO,输出电压高于3.82V;

          3.有 两个原型板,在上面观察到这种行为;

        4.用新的LDO替换坏的LDO后,可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rain,

           Nick在计时库中。 他将在2-3个工作日内回复您。 谢谢!

    此致,

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 ,谢谢

    添加:  VCC_5V电源在启动期间是否可能过载并导致EN上出现过电压?----------- >正常和异常设备都经过了数百次测试,最大电压峰值为5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rain,

    由于更换异常LDO解决了问题,这使我认为它在某个时候发生了一些损坏,如果它在启动时没有损坏,那么我认为它一定是在制造过程中损坏的。 您是否有办法在其中一个坏单元上使用单独的EN电压信号来查看EN电路是否正常工作?  

    谢谢!

    尼克