This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.388万:连接多个PD's,动态负载和成本

Guru**** 2797715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101870/tps23880-connecting-multiple-pd-s-dynamic-loads-and-costs

部件号:TPS2.388万
主题 :TPS2.3881万中讨论的其它部件

这 是比 TPS2.388万更常见的问题,但是:

1)是否可以将多个PD连接到一个PSE, 以及执行该操作的配置是什么(假设所有PD处于相同的功率级别)。 您是否需要 为每个PD使用单独的端口,或者是否可以运行POE到PSE,然后再到任意数量的PD?

2)在PD成为问题之前,负载的动态状态如何? 我可以在数据表中查看此项的术语吗?

3)通道和端口之间有何区别? 例如,引用数据表,您是否可以更详细地说明这一点?:

"八个单独的电源通道可以配置为2对(1通道)或4对(2通道) PoE端口的任意组合。"

4)使用 更高功率PSE (90或60W与30W相比)或使用不同标准(802.3af或802.3at与802.3bt相比)时,通常成本较高和/或更复杂。 我只需要~30W POE,但想知道如果要对额定功率为70W,90W等的PSE进行任何折衷,这比我需要的要高得多,但似乎我所见过的大多数PSE的额定功率都更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pete,

    在回答您的问题之前,我想确保您知道,如果您正在寻找具有更高功率的PSE,我们将提供更新的器件TPS2.3881万。  我们提供了培训视频,可能有助于您了解标准和我们的设备: https://training.ti.com/power-over-ethernet-poe-training-series

    1)是否可以将多个PD连接到一个PSE, 以及执行该操作的配置是什么(假设所有PD处于相同的功率级别)。 您是否需要 为每个PD使用单独的端口,或者是否可以运行POE到PSE,然后再到任意数量的PD?

    [PX]为1对1连接。 您需要一个专用于PD的PSE端口。 例如,TPS2.3881万可以支持8个30W端口或4个90W端口。  

    2)在PD成为问题之前,负载的动态状态如何? 我可以在数据表中查看此项的术语吗?

    [PX] 只要PD的功率保持低于该级别的最大功率。 例如,4类PD的耗电量<=25.5W。  

    3)通道和端口之间有何区别? 例如,引用数据表,您是否可以更详细地说明这一点?:

    "八个单独的电源通道可以配置为2对(1通道)或4对(2通道) PoE端口的任意组合。"

    [PX]例如,TPS2.3881万具有8个电源通道。 较高的电源端口(90W)需要有2个电源通道。  

    4)使用 更高功率PSE (90或60W与30W相比)或使用不同标准(802.3af或802.3at与802.3bt相比)时,通常成本较高和/或更复杂。 我只需要~30W POE,但想知道如果要对额定功率为70W,90W等的PSE进行任何折衷,这比我需要的要高得多,但似乎我所见过的大多数PSE的额定功率都更高。

    [PX]设计高功率端口的成本较高,但由于它使用5类电缆中的所有线对,因此可提高功率能力,同时减少电缆的功率损耗。  

    此致,

    便士