This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4329万:TPS5.4329万 OCP二角

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102050/tps54329-tps54329-ocp-dicussion

部件号:TPS5.4329万

尊敬的团队:

我们正在测试TPS5.4329万的OCP功能,发现一旦触发电流限制,PWM仍然存在。

但输出电压在OCP期间降至零。  

根据数据表,设备将打开低侧FET,直到输出端无过电流。

 下面 有两个问题,您能告诉我吗?

1.输出电流导致PWM切换降低且VREG5保持高电平吗?

2.为什么TPS5.4329万 (非锁存)中的输出电压无法返回到正常电压水平?

CH1=VREG5/CH2=Vout / CH3=SW/ CH4=Iout

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    如何测试OCP? 是否直接向输出或短输出添加外部负载?

    1.  PWM切换是由于输出电流降低至3.36A,VREG5保持高电流。

    2.如果您释放输出过电流条件,输出电压应返回到正常电压水平。 请确保您释放了"过流"条件。 例如,删除输出短路。

    希望这有所帮助。

    谢谢!

    Nancy