This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7441万-G1:监控蓄电池SOC

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098428/bq27441-g1-monitoring-battery-soc

部件号:BQ2.7441万-G1
主题中讨论的其他部件:BQ27Z561BQSTUDIOEV2400

大家好,

目前我正在使用BQ2.7441万-G1B IC监控蓄电池的SOC,电压和电流,为此目的,我为60mA蓄电池配置了燃油表 (默认IC配置为1000mA) ,并且我正在连接燃油表

 在Excel工作表中带说明的配置("文件名:BQ2.7441万_G1B_Cofiguration数据内存参数")

到目前为止,我能够读取设备ID (0x0421)和蓄电池的SOC,电压,电流等

根据 BQ2.7441万-G1B 数据表,IC预期蓄电池电压为4.30V - 4.35V (页面:6),但我使用 是4.2V/60mAh蓄电池,它是否会影响SOC计算算法?

如果是,如何配置电量表以监控4.2V/60mA蓄电池SOC等?

1)正如我在Excel表单中提到的,我与他们一起进行了电池充电和放电测试,下面我附上了充电/放电日志文件("充电和放电")

 观察结果: 1)在充电周期中,尽管蓄电池已充满电(4.195V/0mA)且电流突然从8mA降至0mA,SOC仍无法达到100 %

           

请帮助解决此问题

提前感谢您的参与

e2e.ti.com/.../BQ2.7441万_5F00_G1B_5F00_Cofiguration_5F00_Data_5F00_memory_5F00_paramaters.xlsx

e2e.ti.com/.../Charging.csv

e2e.ti.com/.../Discharging.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mandha:

    该量规是ROM量规,预加载了特定细胞化学数据。 对于4.2V电池,您必须使用BQ2.7441万-G1A而不是G1B部件。 您将无法使用G1B部件获得准确的100 % 读数。

    另外,60mAh的电池容量低于我们的最低测量容量,因此如果您计划使用此设备,那么测量如此小容量的电池将是一项挑战。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt Keller,

    感谢您的快速回复,

    1)您能否向我们推荐适合我们正在使用的低容量电池/电池的部件?


    2)我们是否有办法通过应用代码中的不同计算来匹配当前设备?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mandha:

    对于这种低容量,所有仪表的最小值均为100mAh,因此您可以使用此仪表,只需准备好应对一些测量不准确的情况。 根据我们报告的值,量表以1mAh为增量报告mAh,SOC以1 % 值为增量。 因此,我们甚至无法根据固件值报告SOC中的最小增量。 这意味着SOC可能会跳多个百分比。

    遗憾的是,这就是我们提供2种电池选项的原因,这是一个ROM仪表,因此化学是预先编程的。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt Keller,

    1)我们是否可以为 捕获SOC的定制应用程序提供未预先编程的量程? 如果是,您能否建议我们,以及为满足我们的需求而设置的难度有多大?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mandha:

    您需要使用我们的闪存仪表,如BQ27z561。 任何CHEM ID都可以加载到量表中,并在黄金映像中用于生产编程,此外,您的所有设置也将保持保存状态,无需在POR (如ROM量表)之后重新编程。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "您好,Wyatt Keller,

    很抱歉回复较晚,感谢您的回复。

    您说过,对于低电容电池(60mA),一次有多个步降是正确的,

    但是,在我的案例中,SOC值突然从40 % ,50 % 等特定值下降到0 % 的原因是什么。

    谢谢您"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mandha:

    如果您使用的化学ID不正确,则可能导致SOC出现较大跳转。(使用G1B而不是G1A)。 是否可以将behvaior的任何bqStudio日志与.gg文件共享?

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt Keller,

    当然,我很快 就会共享.gg文件,

    现在,我们计划使用 BQ2.7441万-G1B作为燃油表,用于测量3.7V / 60mA电池(锂离子)

    您能否提供与BQ2.7441万-G1B尺寸相同的其它替代零件号?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mandha:

    您可以使用我们的在线仪表搜索功能查找具有相同软件包的类似仪表: www.ti.com/.../products.html

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt Keller,

    很抱歉回复太晚,  

    根据您的建议,我在PC中安装了bqStudio以捕获.gg文件,但是,

    1)如何使用硬件设置(如下所示)连接bqStudio?

    2) bqStudio可以提供哪些输入来生成.gg文件?

    3)我是否可以使用电压和电流手动测量SOC? 如果是,您是否可以提供任何文档来计算它,就像您的(BQ2.7441万)算法运行一样?

    提前感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mandha:

    BQStudio使用我们的EV2400适配器运行,它通过I2C与使用BQStudio的计算机USB直接通信。

    您可以使用TRM中列出的命令读取电压和电流SBS值,仪表使用标准I2C事务。

    此致,

    Wyatt Keller