主题中讨论的其他部件:BQ27Z561, BQSTUDIO, EV2400
大家好,
目前我正在使用BQ2.7441万-G1B IC监控蓄电池的SOC,电压和电流,为此目的,我为60mA蓄电池配置了燃油表 (默认IC配置为1000mA) ,并且我正在连接燃油表
在Excel工作表中带说明的配置("文件名:BQ2.7441万_G1B_Cofiguration数据内存参数")
到目前为止,我能够读取设备ID (0x0421)和蓄电池的SOC,电压,电流等
根据 BQ2.7441万-G1B 数据表,IC预期蓄电池电压为4.30V - 4.35V (页面:6),但我使用的 是4.2V/60mAh蓄电池,它是否会影响SOC计算算法?
如果是,如何配置电量表以监控4.2V/60mA蓄电池SOC等?
1)正如我在Excel表单中提到的,我与他们一起进行了电池充电和放电测试,下面我附上了充电/放电日志文件("充电和放电")
观察结果: 1)在充电周期中,尽管蓄电池已充满电(4.195V/0mA)且电流突然从8mA降至0mA,SOC仍无法达到100 %
请帮助解决此问题
提前感谢您的参与
e2e.ti.com/.../BQ2.7441万_5F00_G1B_5F00_Cofiguration_5F00_Data_5F00_memory_5F00_paramaters.xlsx