This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7.4701万-Q1:请帮助提供比较表

Guru**** 682950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100999/lm74701-q1-please-help-provide-comparison-table

部件号:LM7.4701万-Q1
主题中讨论的其它部件:LM7.47万-EPLM7.47万-Q1

大家好,

1.我是否可以知道  LM7.4701万-Q1和 LM7.47万-Q1和 LM7.47万-EP的推论?

2.请提供比较表,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cheng,

    我们将在下周初分享详细信息。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh

    谢谢你

    正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cheng,

    在比较 LM7.4701万-Q1和 LM7.47万-Q1和 LM7.47万-EP设备时,您可以将LM7.47万-Q1作为基本部件。

    LM7.47万-Q1和LM7.47万-EP之间的唯一区别是  

    1. LM7.47万-Q1的额定   工作结温为-40C至125C
    2. LM7.47万-Q1的额定 工作结温为-55C至125C

    以下是LM7.4701万-Q1与LM7.47万-Q1相比所具有的附加功能,

    1. 集成VDS夹具(主动夹紧)
      1. 有关此功能的更多信息,请参阅8.4 LM7.4701万-Q1数据表中的2.3 VDS锁模模式'一节。  
    2. 输入反向电压保护,最高可达-33V。 这是因为VDS钳在输入电压低于-34V时开始工作。  
      1. **LM7.47万-Q1 CAN,支架输入反向电压高达-60V
    3. 带“SW”针脚的蓄电池监测功能