This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万-G1

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101693/bq27742-g1

部件号:bq2.7742万

您好,

我正在尝试更改 我的设计容量。 默认情况下,设计容量为1000mAh。 我的电池容量为2150mAh。 所以,我在闪存中更改了参数。 并且它也成功更新。 与此同时,我将电池的设计电压从3800mV更改为4200mV。 我还根据TRM中给出的公式更改了设计能源(即设计能源=设计电压*设计能力)。 我更改了这3个参数,并在闪存中更新。 现在我尝试读取电池的剩余容量。 使用792mAh。 当我检查全部可用容量时,4V电池的容量为980mAh。 我没有得到2150mAh范围内的值。 如何使新电池的剩余容量接近2150mAh。

提前感谢!

Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    这是一个基于闪存的仪表,您需要在电池中执行一个学习周期,以便测量准确。

    SLUA903对需要完成的流程很有帮助: https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/slua903

    在执行学习过程之前,确保您已成功找到您的CHEM ID并使用GPCCHEM工具或使用确切的电池ID上传。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:  

    让我们把准确性放在一边。 如果存在1 % 精确度差异,则可以。 但我如何才能更接近我更新的设计能力。 以上是我更新的参数。 是否有任何参数需要更改才能进行容量更新。  

    提前感谢!  

    Kavya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:  

    让我们把准确性放在一边。 如果存在1 % 精确度差异,则可以。 但我如何才能更接近我更新的设计能力。 以上是我更新的参数。 是否有任何参数需要更改才能进行容量更新。  

    提前感谢!  

    Kavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    如果没有上传正确的化学ID,则准确度可能会完全下降。 我们将化学ID中的信息用作Ra表计算的基线和参考。

    Qmax参数可以手动更新,但应在学习周期中学习。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    我已从BQStudio工具更新了chemId。 我使用了更接近mAh值和电池描述的基础。 后来我尝试了更改容量。

    提前感谢!  

    Kavya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    我已从BQStudio工具更新了chemId。 我使用了更接近mAh值和电池描述的基础。 后来我尝试了更改容量。

    提前感谢!  

    Kavya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    然后,您必须在电池上执行一个学习周期,以便仪表更新Qmax和Ra。 如果您手动将Qmax更新为接近电池设计容量的值并重置量表,则当启用算法(it_enable)时,它应报告SOC。

    此致,

    Wyatt Keller