This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5005:LM2.5005万用作LM2.5005万的针脚更换

Guru**** 2557350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101717/lm5005-lm25005-used-as-pin-for-pin-replacement-of-lm25005

部件号:LM5005
线程:LM2.5005万中讨论的其它部件

您好,

我们生产的电路板使用LM5005MH/NOPB作为24VDC至5.5VDC的转换器 (0.5A至2A,具体取决于应用)。   

由于LM5005供应有限,我们的生产已停止。   鉴于我们的输入为24V直流,LM2.5005万可能是引脚兼容部件的引脚,并且可从配电处轻松获取。

这种情况下: 如果输入DC为24V,这两个引脚是否用于引脚。    除了两个部件之间的输入范围之外,我们需要使用之前的5005设计选项(电感器,电容器等)对2.5005万的工作方式进行全面评估/测试,这两个部件之间是否存在任何差异????

原理图直接位于下面。

感谢你的帮助。

Mike

感谢你的帮助。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题行应改为"

    LM5005:LM2.5005万是否可以用作LM5005针脚更换针脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    看起来两台设备都可以安装在同一个插座中,但我在DS中注意到的两件事略有不同。

    软启动

    Lm5005使用10nF电容器可产生1.2mS的启动。

    LM2.5005万使用10nF电容器可产生1毫秒的启动时间。

    不确定为什么会出现这种情况,因为 如果您隔离CSS,公式是相同的。

    LM2.5005万:

    LM5005:

    曲线始终略有不同。 如果您需要相同的切换频率,我建议重新选择RT值。

    LM5005:

    LM2.5005万:

    使用此公式获得所需的切换频率:

    参数(电流限制等)的EC表是相同的,因此没有理由更改电感器。

    尽管如此,对于输入电容,我还是建议使用2 * 2.2uF MLCC,而不是您拥有的1 * 1uF。


    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,

    感谢您的参与和详细回复。   我们对此表示赞赏。

    此致

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴我能提供帮助!

    -Andrew