This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG多相交错

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101864/lmg1210-lmg-multiphase-interleave

部件号:LMG1210

您好,  

我有4相降压转换器交叉存取,每个相切换为25MHz。 LMG1210的典型传播延迟为10ns,最大为18ns。如果每个相位在相同温度下运行,传播延迟的变化是什么? 4相交错是否可行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅已解决此问题的链接线程

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/110.0592万/lmg1210-schmitt-trigger-in-evm-and-propagation-delay</s>1210

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,

    这种线程不能回答这个问题:假设在相同温度下运行,芯片之间的差异有多大。 在我的设计中,4相交叉存取,每个相位有10ns的位移,如果4相位之间的变化超过1ns,则交叉存取不会很好。

    该线程表示"每个设备的传播延迟是固定的",首先它可能会有所不同,例如随温度而变化; 第二,这些信息真的不能回答我的问题。我的问题是,如果板载有4个驱动程序,传播延迟是更像10ns/10ns/9.5ns/10.5ns,还是更像10ns/11ns/12ns/13ns?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    理解。感谢您的澄清。变化 可能大于1ns,因为通道不匹配通常为1ns

     我说每台设备的道具延迟将更加一致,这只是意味着一旦您测量特定设备,其道具延迟比设备间的道具延迟更可预测。

    请告诉我这是否有帮助,或者您有任何其他问题。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel:

    什么是信道不匹配? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    信道不匹配是2个信道之间传播延迟的差异。 设计为在设备中将其最小化。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用只有低侧输入的PWM模式,此信道不匹配是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    在PWM模式中,不匹配不相关。 此间距被可编程的停用时间所取代。

    谢谢!

    Daniel W