This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:LM1085输出

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101973/lm1085-lm1085-output

部件号:LM1085

E2E专家,您好!

你好。

我想要3.85V输出。 我根据数据表中的公式调整电阻器,但我获得了4.18V输出。 附图。

我将随此电脑控制器送纸至gsm模块我需要3.8 -3.95V和3A电脑控制器。 如果您没有发现此示意图有问题,可以建议我使用调节器。

我还尝试换用新组件,输出相同。

提前感谢您的帮助。

此致,

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,CSC,  

    调整引脚电流对输出电压的影响似乎很大。

    使用数据表图13中的公式:

    假设调整引脚电流为数据表6.5 部分中的典型值:  

    使用您选择的电阻器时,您的输出电压将略高于预期值。

    在数据表的7.4 第1节中,我们建议使用较小的R1来减少调节引脚电流对输出电压的影响。

    如果要使用图13中的公式并选择R1=121,则R2=251应更接近Vout =3.85V。

    我希望这能有所帮助!

    谢谢!

    -Jimmy