This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7426万:电池老化时,仪表如何保证其准确性?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101967/bq27426-when-battery-is-aging-how-gauge-guarantee-its-accuracy

部件号:BQ2.7426万

大家好,

此处的一些问题需要您的帮助:

1. 低温环境下阻抗变化很大。  设备在低温条件下没有阻抗记忆功能。 设备如何确保低温下的电准确度? 低温和正常温度之间是否存在比例转换? (如果温度变化低于20度,是否可以更新阻抗)

2.设备是否必须向100 % 充电才能学习更新FCC值? 它是否可以在向80 % 或90 % 充电时更新FCC? 

3.与老化电池相比,新电池的阻抗是否有很大变化? 如果设备关闭,则仅保留当前的全部容量,并且不保留阻抗。 在设备通电后,显示的电会发生很大变化?

非常感谢!

Rayna