This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:同时充电和放电

Guru**** 2587085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101868/bq40z80-charging-and-discharging-simultaneously

部件号:BQ40Z80

大家好,

我正在BMS中使用BQ40Z80来安装我正在设计的6S锂离子电池组,我能否同时为电池组充电和放电( 我可以使用电池组+和电池组-的两个不同连接)。 与充电时如何使用手机类似。

非常感谢您的帮助,

无光泽页面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑*我了解有一个名为维护充电的注册表,但 我不确定BMS如何处理蓄电池过度充电保护以及在充电器/电源插入时如何切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    通过用于放电和充电的系列FET,基本上可以满足充电器提供的功率和系统电源要求。

    仪表只能控制FET,因此,如果系统上的负载大于充电器可以提供的负载,则蓄电池将开始放电。

    如果仪表只想打开其中一个FET (例如,只允许充电),它将保持CHG FET打开,并允许电流流经DSG FET的主体二极管,直到充电电流通过Chg电流阈值。 然后,仪表将启用两个FET,即使保护指示它不允许放电(如果电流低于Chg电流阈值,它将再次禁用DSG FET)。

    此致,

    Wyatt Keller