This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:数据表校正

Guru**** 2519040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101701/lm3410-datasheet-correction

部件号:LM3410

大家好,

请帮助您查看我们的数据表以进行更正。 在这里。  

我非常确信LM3410 IC的数据表中存在错误。

只有当我拿到冲浪板后才发现,我开始把薄东西挂起来了。

应用示例页面。

OVP保护8.2

R3基本上与引脚3,反馈引脚和R1电阻器串联,这些电阻确定通过LED的电流。 在LM3410中,反馈电压为200mV,这意味着R1 (4欧姆)的值正确,可提供50mA。 但是R1的电阻值为100欧姆,会将电流降至200mV/(100+4)= 1.9mA

R3似乎是齐纳二极管的电流限制器电阻。 所以一个正确的原理图似乎是它与齐纳系列的一个。 因此,反馈针脚将直接连接到R1,而不是先经过R3。

图14也是如此。

所以我认为目的是正确的,因为在8.1 .1.7 中,它说 齐纳二极管D2和电阻器R3是从V输出与LED串并联放置的。

非常感谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnathan,

    原理图正确。  缺少齐纳电压高于LED电压的信息。  因此,当输出电压驱动LED时,流经齐纳和R3的电流为0A,它低于齐纳电压,因此无电流流经R3,电压降为零。

    谢谢Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tuan,

    非常感谢您的支持。

    虽然我们的客户仍有疑问。 针脚3的反馈电压决定通过LED的电流。 它必须经过R3才能到达R1,这是反馈电阻。 你说当齐纳关闭时,没有通过齐纳和R3的电流,我可以理解。

    第15页,图14,
    假设齐纳已关闭并断路。 VFB仍需要通过R3,然后通过R1。 VFB需要位于R3的右侧,以便直接到达R1,而不是左侧。 事实上,这是我需要做的修改,以使电路达到所需的亮度。 最初,在最大亮度下,LED指示灯相当暗。

    希望您现在能更好地理解我原来的问题。

    此致,

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnathan,

    我理解您的问题。  关键在于进入FB引脚的最大电流仅为1uA,因此由于100欧姆之间的电压降导致的错误仅为0.1 mV,反馈为190mV (VFB)...这只是由于100欧姆而产生的0.05 % 错误。  由于FB电压导致的错误远高于此值。  您误解了电流调节器的基础。  它不是您所想的分压器。

    谢谢Tuan