大家好,
请帮助您查看我们的数据表以进行更正。 在这里。
我非常确信LM3410 IC的数据表中存在错误。
只有当我拿到冲浪板后才发现,我开始把薄东西挂起来了。
应用示例页面。
OVP保护8.2
R3基本上与引脚3,反馈引脚和R1电阻器串联,这些电阻确定通过LED的电流。 在LM3410中,反馈电压为200mV,这意味着R1 (4欧姆)的值正确,可提供50mA。 但是R1的电阻值为100欧姆,会将电流降至200mV/(100+4)= 1.9mA
R3似乎是齐纳二极管的电流限制器电阻。 所以一个正确的原理图似乎是它与齐纳系列的一个。 因此,反馈针脚将直接连接到R1,而不是先经过R3。
图14也是如此。
所以我认为目的是正确的,因为在8.1 .1.7 中,它说 齐纳二极管D2和电阻器R3是从V输出与LED串并联放置的。
非常感谢。
此致,