This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1288万:TPS6.1288万和TPS6.1288万L之间的区别

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101991/tps61288-difference-between-tps61288-and-tps61288l

部件号:TPS6.1288万

您好,TI专家:

我正在为客户检查TPS6.1288万。我看到了2个部件名称:TPS6.1288万和TPS6.1288万L。

不同的是HotRod和HotRod Lite。 建议使用具有热改进功能的TPS6.1288万L。

但我无法找到更多关于差异的信息。

1.如果我想使用TPS6.1288万L,该怎么办? 我是否应该将重点放在布局上,以提高热性能?

2.是否可以使用为TPS6.1288万L设计的TPS6.1288万?

3.如果您有一份关于HodRod Lite散热改进的文档,请将其发送给我。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    TPS6.1288万L具有带HotRod的QFN封装 Tm Lite选件,在出厂时降低了成本。 但这两种设备具有相同的针脚映射和封装,并且在应用中也是相同的。

    对于客户的应用,也没有区别,精简版本只是  改进了工艺流程。  布局的热特性也相同。

    此致,

    Eric Yue