This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5217万:需要备用MPN

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102027/tps65217-alternate-mpn-required

部件号:TPS6.5217万

使用PMIC TPS6.5217万CRSLR和此部件时,我们面临SCM问题。 那么,您是否有任何建议的部件具有相同的参数并且一个是一个可更换的部件?

请帮助。

SCM提供了一些替代方案,如下所示,

 

 

现有MPN

备用MPN

MPN

TPS6.5217万CRSLR

TPS6.5178万RSLT

TPS652.1835万RSLT

TPS6.5185万RGZR

BD8165MUV-E2

TPS65.9109万A1RSL

TPS65.9102万A1RSL

TPS6.591万A1RSL

TPS6.507万SLR

UCD9224RGZT

TPS6.507万RSLT

TPS6.553万SLR

O917A130 TRGZRQ1

O917A154TRGZTQ1

TPS65.9163万RGZT

 

哪一项是正确的匹配项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saurabh,

    没有其他MPN可以作为TPS6.5217万x器件的一对一替换。 根据您尝试支持的系统或处理器,我们可能会推荐另一个PMIC解决方案,但需要对设计进行一些调整,以满足新的引脚布局和输出选项。

    您尝试使用TPS6.5217万x支持哪个系统?

    此致,

    詹姆斯