This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4172万:快速充电时间是否可以超过10小时?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101981/bq24172-can-fast-charging-time-exceed-10h

部件号:BQ2.4172万

大家好,

在数据表中,快速充电计时器范围为1~10h。 客户遇到的问题是,他们的电池很大,需要更长的快速充电时间,例如12~13小时。 现在客户将0.147uF电容器连接到TCC。 问题是,如果设定的计时器范围超过10小时,计时器能否正常工作?  或者,在计时器计数10小时后,设备是否会指示计时器故障?  

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rayna,

      这超出EC表规格。 客户必须评估并确定使用该电容值的计时器是否对他们可行。