This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4233万:SPICE模型错误

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101443/tps54233-error-with-spice-model

部件号:TPS5.4233万

您好,

我下载了用于TPS5.4233万的未加密PSPICE模型。  

运行模拟时,我收到以下错误,

*美元
* TPS5.4233万
*****************
*(C)版权所有2011 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
*****************
**此模型设计用于帮助德州仪器(TI)的客户。
** TI及其许可方和供应商不作任何明示的保证
**或暗示,包括的保证
**适销性或对某一特定目的的适用性。 型号是
**完全按"原样"提供。 质量的全部风险
**性能与客户有关
*****************
*
*此型号如有更改,恕不另行通知。 德州仪器(TI)
*公司不负责更新此模型。
*
*****************
*
**发布人:德州仪器(TI)模拟eLab设计中心
*部件:TPS5.4233万
*日期:2011年9月15日
*型号类型:瞬态
*模拟器:PSpice
*模拟器版本:16.0 .0.P001
* EVM订单号:TPS5.4233万EVM-373
* EVM用户指南:SLVU264–2008年11月
*数据表:SLUS859B–2008年10月–2011年2月修订
*
*型号版本:Final 1.00
*
*****************
*
*更新:
*
*最终1.00
*发布到Web。
*
*****************
.SUBCKT TPS5.4233万_TRANS BOOT VIN EN SS VSENSE COMP GND PH
X_U8_U1 EN VIN d_d参数:
E_U8_ABM1 U8_N1.4704万 0值{ IF (V (EN)<IF 1.25 ,0,5)}
G_U8_G1 VIN EN U8_N1.4704万 GND 600n
E_U8_ABM2 SD 0值{ IF(V(EN)<IF,5,0) 1.25 }
I_U8_I1 VIN EN DC 1U
R_U8_R1 GND U8_N1.4704万 10k
E_U5_ABM1 ENREGS 0值{ IF(V(2P5)<IF,0,5) 2.48 }
E_U5_ABM5 N3.1646万 0值{ IF (V (SD)>2.0,IF (V (VIN)< 0.8 ,V (VIN),0.8)}
E_U5_ABM4 2P5 0值{ 2.5 2.5 )}
X_U9_S1 U9_N1.963万 GND SS GND SOFT启动_U9_S1
E_U9_ABM1 VREF_GM 0值{ IF (V(N3.1646万)> V(SS), V(SS), V(N3.1646万))}
E_U9_ABM2 U9_N1.963万 0值{ IF (V(SD)>2| V(OC)> 3.5 ,5,0)}
X_U9_D1 SS 2P5 d_d参数:
I_U9_I1 2P5 SS DC 2udc
C_U3_C2 OC U3_N0.336万 1U
E_U3_ABM2 ECO 0值{ IF (V(COMP)>ECO, 0.513 5,
+ IF (V (U3_N0.336万)< 0.100 ,0,5)}
G_U3_G1 GND U3 _N0.0409万 VREF_GM VSENSE 92u
R_U3_R3 GND U3 _N0.336万 10k
C_U3_C1 GND COMP 5.4p
R_U3_R1 GND COMP 8.696测量
G_U3_ABMI1 COMP GND值{ IF (I (V_U3_V1)>0,
+-1*分钟(I (V_U3_V1),0.0.0007万),-1*最大(I (V_U3_V1),- 0.0.0007万)}
V_U3_V1 U3_N0.0409万 GND DC 0V直流,交流0V交流
X_U3_U1 U3_N0.1964万 COMP d_D2参数:
X_U3_U2 COMP U3_N0.2173万 d_d参数:
R_U3_R2 VREF_GM VSENSE 10Meg
V_U3_V3 U3_N0.1964万 GND 0.5 VDC
V_U3_V2 U3_N0.2173万 GND 1.6V直流
G_U1_ABMII1 U1_N0.0466万 GND值{
+ IF (V (VSENSE)< 0.2 ,- 0.0075 ,IF (V (VSENSE)< 0.4 ,- 0.0152 ,IF (V (VSENSE)< 0.6 ,- 0.030 ,- 0.060))
+}
C_U1_C1 GND U1_N0.0466万 8.7n
E_U1_ABM2 U1_N0.0859万 0值{IF (V (U1_N0.0466万)< 1,0,(V (U1_N0.0466万)-1))
+}
V_U1_V1 U1_in2接地
+pulse 0 5 0 20n 20n 24.8u 26.6u
X_U1_S1 U1_N0.5307万 GND U1_N0.0466万 GND SLOPECOMP_U1_S1
V_U1_V2 U1_in3接地
+pulse 0 5 0 20n 20n 12.4u 13.3u
E_U1_ABM1 CLK 0值{ IF(V(SD)>3,0,IF
+(V (VSENSE)< 0.2 ,V (U1_in2),IF (V (VSENSE)< 0.4 ,V (U1_in3),IF (V (VSENSE)< 0.6 ,V (U1_IN4),V (U1_iN5)))))
+}
G_U1_G1 2P5 N3.1294万 U1_N0.0859万 GND 1e-6
V_U1_V3 U1_IN4接地
+pulse 0 5 0 20n 20n 6.2u 6.67u
X_U1_U_INV CLK U1_N0.5307万 INV_BASIC
V_U1_V4 U1_iN5接地
+pulse 0 5 0 20n 20n 3.1u 3.3u
V_U2_V4 N3.1318万 GND DC 0V直流AC 0V交流
V_U2_V3 U2_N0.153万 GND DC 0V直流交流0V交流电压
V_U2_V1 N3.1294万 GND DC 0V直流,交流电0V交流电压
E_U2_ABM1 U2_N0.278万 0值{ IF(((I (V_U2_V4)-I (V_U2_V5)>0,0,5)}
G_U2_ABMI1 U2_N0.1763万接地值{(((V (COMP)- 0.5)/35e3)-I (V_U2_V1)*
+(-10)}
V_U2_V2 U2_N0.1763万 GND DC 0V直流AC 0V交流
X_U2_F1 U2_N0.0392万 GND 2P5 U2_N0.2091万 MODULATOR2_U2_F1
V_U2_V5 U2_N0.2091万 GND DC 0V直流交流0V交流电压
G_U2_ABMI2 U2_N0.0392万 GND值{最小(-I (V_U2_V3),I (V_U2_V2)}
I_U2_I1 GND U2_N0.153万 DC -138.09uAdc
X_U2_U1 U2_N0.278万 N3.133万 BUF_DELAY基本参数:DELAY =30N
X_U6_S1 U6_N0.0154万 GND boot VIN BOOT_UVLO_U6_S1
E_U6_ABM1 U6_N0.0154万 0值{ IF(V(boot)-V(PL)>6,0,5)}
E_U6_ABM2 N3.6745万 0值{ IF(V(boot)-V(PL)>IF,5,0) 2.1 }
X_U10 N313.133万 ECO N3.6745万 N3.1368万和3_BASIC
G_U4_ABMI1 VIN N3.1318万值{ IF (V(U4_IN1)>IF, 0.120 I(V_U4_V1),0)}
X_U4_S2 U4_N0.1674万 GND U4_N0.1108万 PH功率级_U4_S2
V_U4_V2 U4_N0.4959万 GND 5V直流
X_U4_H1 U4_N0.0618万 U4_N0.0836万 OC GND Powerstage _U4_H1
V_U4_V1 U4_N0.0718万 GND DC 0Vdc AC 0Vac
X_U4_S3 U4_N0.1108万 PH U4_N0.0836万 PH功率级_U4_S3
X_U4_U_DFF U4_N0.1674万 U4_QN CLK U4_N0.4959万 N3.1368万 U4_N0.4959万 DFF_BASIC
+参数:
X_U4_S1 U4_N0.1674万 GND boot U4_N0.1108万 Powerstage _U4_S1
D_U4_D1 PH U4_N0.0836万 MBR340
R_U4_R1 U4_N0.1674万 U4_IN1 10k
C_U4_C1 GND U4_IN1 20 p
X_U4_F3 VIN U4_N0.0618万 VIN U4_N0.0718万功率级_U4_F3
结束TPS5.4233万_trans

*美元

subckt soft_start_U9_S1 1 2 3 4
S_U9_S1 3 4 1 2 _U9_S1
RS_U9_S1 1 2 1G
model _U9_S1 vSwitch roff=1e9 ron=2e3 voff=1.0V Von=3.0V
结束soft_start_u9_S1

*美元

subckt SLOPECOMP_U1_S1 1 2 3 4
S_U1_S1 3 4 1 2 _U1_S1
RS_U1_S1 1 2 1G
model _U1_S1 vSwitch roff=1e6 ron=1.0V 1.0 von=3.0V
结束SLOPECOMP_U1_S1

*美元

Subckt MODULATOR2_U2_F1 1 2 3 4.
F_U2_F1 3 4 VF_U2_F1 -25e3
VF_U2_F1 1 2 0伏
结束MODULATOR2_U2_F1

*美元

subckt boot_UVLO_U6_S1 1 2 3 4
S_U6_S1 3 4 1 2 _U6_S1
RS_U6_S1 1 2 1G
model _U6_S1 vSwitch roff=1e9 ron=10 voff=0.0V Von=1.0V
结束BOOT_UVLO_U6_S1

*美元

subckt powersage_U4_S2 1 2 2 3 4
S_U4_S2 3 4 1 2 _U4_S2
RS_U4_S2 1 2 1G
model _U4_S2 vSwitch roff= 9.7 ron=1e9 voff=1.0V Von=3.0V
结束powerstage _U4_S2

*美元

subckt powersage_U4_H1 1 2 3 4
H_U4_H1 3 4 VH_U4_H1 1.
VH_U4_H1 1 2 0伏
结束powerstage _U4_H1

*美元

subckt powersage_U4_S3 1 2 3 4
S_U4_S3 3 4 1 2 _U4_S3
RS_U4_S3 1 2 1G
model _U4_S3 vSwitch roff=1e9 ron=0.5 80 m 伏Von=2.0伏
结束powerstage _U4_S3

*美元

subckt powersage_U4_S1 1 2 3 4
S_U4_S1 3 4 1 2 _U4_S1
RS_U4_S1 1 2 1G
model _U4_S1 vSwitch roff=1e9 ron=12 voff=1.0V Von=3.0V
结束powerstage _U4_S1

*美元

subckt powersage_U4_F3 1 2 3 4
F_U4_F3 3 4 VF_U4_F3 1.
VF_U4_F3 1 2 0伏
.ends powersage_U4_F3

*美元

subckt d_d 1 2.
d1 1 2 dd
型号dd d.
+ is = 1e-015
+ n= 0.16
+ cjo=1e-012
+ t=1e-011
结束d_d
*美元
subckt d_D2 1 2.
d1 1 2 dd
型号dd d.
+ is = 1e-015
+ n= 0.0001
+ cjo=1e-012
+ t=1e-011
结束d_d2

*美元

subckt dfm_basic q qb clk d r s
x1 clk clkdel inv_delay_basic参数:延迟=15n
x2 clk clkdel clkint和2_basic
gq 0 qint值={if (v)< 2.5 ,5,if (v (r)< 2.5 ,-5,if (v (clkint)> 2.5 ,
+ IF (v (d)> 2.5 ,5,-5),0)}
Cqint qint 0 1n
请求qint 0.1万meg
d_d10 qint my5 d_d1.
V1 my5 0 5
D_D11 0 qint d_d1
q qqq 0 qint 01
X3 qqqq qqqqd1 buf_delay_basic参数:延迟= 15n
请求qqqqqqd1 q 1
Eqb QBR 0值={IF (v (q)> 2.5 ,0,5)}
rqb qbr qb 1.
cdummy1 q 0 1nf
cdummy2 qb 0 1nf
.ic v (qint)= 0

model d_d1 d
+ is = 1e-015
+ t=1e-011
+ RS= 0.05
+ n= 0.1
结束DFF_BASIC

*美元

.SUBCKT INV_BASIC A Y
E_ABMGATE YINT 0值{{IF (V (A)> 2.5 ,
+ 0,5)}}
Rint YINT Y 1.
CINT Y 0 15n
.ends INV_BASIC

*美元

SUBCKT和3_BASIC A B C Y
E_ABMGATE YINT 0值{{IF (V (A)> 2.5 &
+ V (B)> 2.5 &
+ V (C)> 2.5 ,5,0)}}
Rint YINT Y 1.
Cint Y 0 1n
.ends和3_basic

*美元

SUBCKT BUF_DELAY_BASIC A Y参数:延迟= 30n
E_ABMGATE1 YINT1 0值{{if(V(a)> 2.5 ,
+ 5,0)}}
RINT YINT1 YINT2 1.
Cint YINT2 0{DELAY * 1.3 }
E_ABMGATE2 YINT3 0值{{IF (V (YINT2)> 2.5 ,
+ 5,0)}}
RINT2 YINT3 Y 1.
CINT2 Y 0 1n
结束BUF_DELAY基本

*美元
.SUBCKT CESR进入输出
+参数:C=100u 0.01 X=2 IC=0
C合1{C*X}IC={IC}
resr 1输出{ESR/X}
结束CESR

*美元
.SUBCKT LDCR In OUT
+参数:l=1U 0.01 IC=0
1中的L{L}IC={IC}
RDCR 1输出{DCR}
结束LDCR
*美元

.SUBCKT INV_DELAY_BASIC A Y参数:延迟= 10n
E_ABMGATE1 YINT1 0值{{if(V(a)> 2.5 ,
+ 5,0)}}
RINT YINT1 YINT2 1.
Cint YINT2 0{DELAY * 1.3 }
E_ABMGATE2 YINT3 0值{{IF (V (YINT2)> 2.5 ,
+ 0,5)}}
RINT2 YINT3 Y 1.
CINT2 Y 0 1n
.ends INV_DELAY基本
*美元

SUBCKT和2_BASIC A B Y
E_ABMGATE YINT 0值{{IF (V (A)> 2.5 &
+ V (B)> 2.5 ,5,0)}}
Rint YINT Y 1.
Cint Y 0 1n
结束和2_basic

*美元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Ruby将在下星期一回复您。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tania

    您是否对TI或节奏使用了pspice?

    巴西

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我下载了SPICE模型  

    TPS5.4233万未加密PSpice瞬态型号封装(修订版 A)

    巴西,

    Tania

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您提供的信息。 Ruby正在检查它。  

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tania

    我想让Pspice团队提供帮助。  我也遇到了问题,正在尝试找出根本原因。 谢谢。

    巴西

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ruby,

    是的,这是模型的问题。 请让开发人员看一看。

    此致,
    jc