This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3015万:tps5.3015万

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101926/tps53015-tps53015

部件号:TPS5.3015万

海防

我在新设计中使用此零件,

想知道如果我们使用不同的电压源来输入调节器和MOSFET驱动会有什么后果  

谢谢,顺祝商祺

Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jyothi:  

    只要输入电压在推荐的4.5V至28V范围内,并且根据数据表中公式3中的新最大VIN调整电感器,则不会出现问题  

     

    谢谢!  

    Tahar