This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5642X:设计帮助和说明

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5642X, LM5143, TPS5120, LM5642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101395/lm5642x-design-help-and-clarification

部件号:LM5642X
主题中讨论的其他部件: LM5143TPS5120LM5642LM2.5117万

各位专家,您好!

你好。 请求有关此查询的帮助:

我有一些与部件号LM5642x相关的问题。
浏览完数据表后,我了解配置为单并联操作,转换器可驱动20A的最大负载。

问题:
转换器能否单独处理以驱动通道1 (15A)和通道2 (5A)等负载?

这是因为我想在以下位置使用此转换后的

电源输入为Vin = 24V,
通道1应驱动15V,10A

通道2应驱动5V,2.5A。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    不对称载荷不应成为问题。 我们最新的双输出控制器是LM5143 -请看一下它的性能是否更高。 快速启动文件可用于帮助选择部件等

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim,

    感谢您的回复和建议。

    对于下面给出的特定情况, LM5642x上的非对称负载是适用的,正确吗?
    VIN = 24V

    LM5642x输出
    通道1输出= 5V,2.5A
    CH2输出= 20V,15A
    当然,使用合适的高额定值组件(电感器,FET,感应电阻器等)。

    但是,您建议的LM5143是QFNP类型,它不适合我的客户机当前的机器设置,因为它是为 TSSOP或HTSSOP类型设计的。

    如果您能推荐一款具有双输出的降压控制器,它可以处理超过20A的负载和TSSOP或HTSSOP类型,我们将会非常高兴。

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim,

    感谢您的回复和建议。

    对于下面给出的特定情况, LM5642x上的非对称负载是适用的,正确吗?
    VIN = 24V

    LM5642x输出
    通道1输出= 5V,2.5A
    CH2输出= 20V,15A
    当然,使用合适的高额定值组件(电感器,FET,感应电阻器等)。

    但是,您建议的LM5143是QFNP类型,它不适合我的客户机当前的机器设置,因为它是为 TSSOP或HTSSOP类型设计的。

    如果您能推荐一款具有双输出的降压控制器,它可以处理超过20A的负载和TSSOP或HTSSOP类型,我们将会非常高兴。 此外 ,此部件TPS5120是否也能在该应用中工作?

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    输出电流更多地取决于功率级,而不是控制器。 此处的负载要求听起来不错。 如果 需要铅封装,您可以使用LM5642。  另一种方法是为2.5A输出使用转换器(具有集成FET),然后为15A输出使用单输出控制器,例如LM2.5117万。

    此致,

    蒂姆