This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5100A:PSpice模型

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100914/lm5100a-pspice-model

部件号:LM5100A

您好,TI团队:  

IM试图使用TI的pspice中的LM5100A器件运行一些模拟,但HO和LO是常量的,不会切换。  

我将VDD设置为12V,将Rboot设置为4.7欧姆+二极管,将Rgate设置为4.7欧姆。

HB和HS之间的电容器为18.7nF和2个PWM脉冲作为输入。  

您是否有任何想法,为什么我在模拟中看不到切换?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ohhad:

    您的切换频率是多少?

    输入的电压水平是多少?

    此外,18.7nF对于自举电容器来说非常小。 我不确定您正在使用什么FET,但100nF可能是电容器的更好尺寸。

    您能否提供示意图的屏幕截图?

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:  

    PWM的切换频率约为60kHz,

    我正在使用CSD1.8531万:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压不够高...  

    现在的另一个问题是,在打开和关闭时,为什么HO针脚都提供正电压?  

    黄色迹线:  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ohhad:

    在原理图中,HS似乎仅连接至自举电容器。 它还应连接到高侧FET的源。 这可能会解决HO始终积极的行为。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将HS连接到高侧FET源模拟时,剂量不起作用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ohhad:

    您能否提供HS连接到交换节点时系统哪个部分不工作的图解?

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:  

    在这里,我将HS连接到VSS,请参阅Cayan trace:   

    它是高侧安全门的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ohhad:

    Daniel将在下周初与您取得回复。

    谢谢!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还是没能做到这一点...  

    请回到我这里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ohhad:

    驱动器输入似乎暴露在超过ABS最大值的负电压(-6V)下 这可能会对驱动程序产生一些影响。 此问题解决后,请提供更新的示意图和图。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,您好,我采用了BUTH PWM输入并添加了直流电压,因此HI LI现在为正极。  

    现在正在生成以下错误:  

     无法重新定义X_U15。 X_U15是系统定义的变量或已定义

    有什么想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Ohhad:

    我不确定。 是否可以附加仿真文件或通过直接消息发送这些文件?

    谢谢!

    Daniel W