This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8633万:UCC2.8633万dr

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101968/ucc28633-protection-to-the-ucc28633dr

部件号:UCC2.8633万

我想为上述IC的应用电路添加500V保护,请您提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rishav,

    感谢您的查询。 我假设您想要为HV针脚提供500V保护。

    这可以通过将 齐纳与HV引脚串联来实现(如数据表原理图D10应用部分的图44所示)。 应使用足够的串联电阻器来处理最大输入电压。 应选择齐纳电压以限制HV针脚< 500 V

    请注意,由于齐纳会降低HV针脚电压,因此在低压线路电压下,它可能会限制可用的HV针脚输入电流,从而限制VDD盖充电电流并延长启动时间。

    如果您有任何其他问题,请告知我们

    谢谢你

    此致,

    哈里什