This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87.7451万Q1EVM:将固件更新至版本1.0。3.6 失败

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101736/lp877451q1evm-updating-the-firmware-to-version-1-0-3-6-fails

部件号:LP87.7451万Q1EVM

我以前在Chrome中安装了浏览器扩展,并按照LP87.7451万Q1EVM安装过程的定义安装了软件。 安装没有问题。

但是,当通过USB连接LP8.7451万Q1EVM板时,软件会要求将固件从版本1.0 升级到版本1.0 .3.6 3.5。 每次尝试连接时,此步骤都失败:

重复此过程几次并选择"跳过更新"后,我得到一些"未连接"的响应,但我最终能够连接到主板。

我想知道解决此固件更新需要采取的步骤,以及当我单击SW工具中的连接图标时能够可靠地连接到主板的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们已将此TT分配给相应的工程师,他们将在周四之前与您联系。 谢谢你。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    这可能是与Windows相关的驱动程序问题,我们正在对此进行调查。 如果您有XDS110调试探测器,则可以使用它手动刷新固件。

    此致,

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有XDS110调试探测器。 还有其他选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 笔记本电脑上安装了LP87.7451万Q1EVM软件 ,并将USB连接到EVM。 使用此笔记本电脑进行固件更新的第一次尝试失败,但第二次尝试成功。 固件升级有效,现在我可以自动连接到EVM。 我回到了第一台电脑,这个问题也得到了解决。 我认为两台计算机的窗口加载之间存在差异。 也许是权限上的差异。 但我将让TI在 您的软件中解决这一问题。

    现在,我已经解决了这个问题。 感谢您的支持,我希望您能够确定 此问题的根本原因。