This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:无法使用WEBENCH创建设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095081/lm5175-unable-to-create-design-using-webench

部件号:LM5175

您好,

我有一位客户正在尝试使用以下参数设计功率调节电路:

  • 输入电压= 10.5V至36V
  • 输出电压= 12伏
  • 最大电流= 20A
  • 应具有效率> 90 %

我注意到LM5175降压-升压控制器可以支持这些输入/输出电压和电流,因此我们尝试使用WEBENCH Power Designer为此设计创建电路,并收到下面描述的错误。 您是否知道问题所在以及是否有更适合的设备?

此致,

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    我们专门处理此部件的工程师目前不在办公室。
    同时,我尝试了您的规格,并遇到相同的错误,尽管参数应该符合规格。
    但是,如果我将输入电压限制在10.5V到32V的范围内,并且输出设置不变,Webench将生成原理图,而不会出现问题。

    我不确定这是否是程序错误,或者Webench是否在其他地方看到任何违反规范的情况。

    如果Webench拒绝生成电路,则可以使用 其他设计工具,如PSpice模型或快速启动计算器。

    此致,
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    我希望客户能找到一个适合自己设计的好工具。
    如果还有其他问题,请告诉我。
    否则,如果没有其他意见,请随意单击"已解决"按钮,我将关闭此线程,因为它已经有一段时间没有活动了。

    此致,
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niklas,

    您的变通办法效果很好,感谢您对此提供的反馈! 我将继续并将其标记为已解决,但最好能知道为什么WEBENCH工具报告了设备规格中的参数错误。

    此致,

    Matt Calvo