This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:LM3488:我正在尝试使用SEPIC/CUK组合来创建+80V和-80V (TIDA-1.0057万中报告的一个),但是没有输出,电感器变得很热。

Guru**** 2386760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086283/lm3488-lm3488-i-am-trying-to-use-a-sepic-cuk-combination-to-create-80v-and--80v-the-one-reported-in-tida-010057-but-am-getting-no-output-and-inductor-is-getting-very-hot

部件号:LM3488
主题中讨论的其他部件:Tida-1.0057万

大家好,我们已经生产了TIA-1.0057万 PCB并开始测试。

我们遇到问题的电路的唯一部分是LM3488 HV部分。

我们在HVP和HVM导轨上的输出不是以毫伏为单位。

电感器L1也变得非常热。

LM3488的针脚6 (DR)信号无振荡信号输出。

我们非常感谢您提供有关从何处开始查找的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charl,

    很遗憾听到并感谢您使用LM3488进行设计。  我们能否得到一些澄清,以帮助我们进行调试?

    • 您是按照TI发布的最初的TIA-1.0057万设计(如使用现有的Gerber文件)构建PCB吗?还是重新捕获了原理图并重新设计了PCB?
      • 如果您重新获取原理图并重做PCB,您能否分享您自己的原理图版本?
    • 您是否使用了TI的原始TIA-1.0057万的确切BOM,或者您修改了BOM?
      • 如果存在一些差异,您能否分享这些差异?
    • 工作条件是否在TIDA-1.0057万建议的条件范围内?   
      • 如果条件不同,您可以指定吗?

    关于LM3488本身,您的L1确实发热,但 DR针脚上没有信号,这听起来很奇怪。  请检查Q1,C25 和C35是否短路。  否则,电流将无法流过L1,并且L1中没有加热。  

    您能否监控以下信号并共享示波器图片?

    • Comp,FB,VIN和iSNS?
    • 此外,还可监控FA/SYNC/SD和DR引脚

    谢谢!

    有浩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yohao:

    感谢您的回复。

    是的,我们使用Gerber文件和TI提供的完全相同的BOM制造了TIA-1.0057万。

    我们目前正在测试TIDA-1.0057万,方法是通过笔记本电脑上的USB端口为其供电,而不是插入其他PCB。

    我们进行了测试,在Q1,C25和C35之间确实存在短路。

    我已连接了所有LM3488引脚的示波器测量值。

    公司:

    COMP

    博士:

    DR

    FA:

    FA

    FB:

    FB

    Isen:

    ISEN

    VIN:

    VIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charl,

    感谢您提供信息和屏幕截图。 我们将在内部讨论此问题,并在接下来的几天内回复您。

    此致,

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Harry,

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charl,

    您的示波器镜头不是我们对优秀IC的期望。    IC似乎已损坏。  您是否可以用 新的IC更换并重新进行测试?  请采取必要措施,防止在处理过程中对IC造成ESD破坏。

    我也在与TIDA-1.0057万设计者核对测试报告。   

    谢谢!

    有浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yohao:

    感谢您的反馈。

    除了ESD之外,还有什么可能导致IC损坏的想法?

    到目前为止,我们仅通过笔记本电脑上的USB为TIDA-1.0057万供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charl,

    我是Abhishek,我一直致力于这项设计。

    您是否意味着更换IC工作正常,并且您获得了所需的电压?  

    如果不是,我看了之前的对话,我认为为了找出问题,我们可以从使用HV电路隔离主板的其余部分开始。  

    从下图所示的示意图中,您能否确保以下红色叉形DNP组件确实已卸载。

    1.输入电源隔离:卸下R54 0欧姆,直接从输入盖C22-C23上的外部电源提供5V电压。 同时拆下标有绿色的C28,以保持R39确定的IC频率

    2.对于启动,您可以将输出电压降低为30V - 40V l。 您可以通过降低R42/R45比率来实现此目的,该比率与输出电压的关系如下

    VO =(1+R42/R45) x 1.26 V

    3.确保电路中没有短路:输入电源和GND之间;输出电压和GND (正极和负极)之间。

    请告诉我,您是否能够提出到现在为止。

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,

    感谢您的反馈。 我尚未更换IC。

    我将用新的LM3488替换,并按照您的指南单独测试此电路。

    我会告诉你结果。

    此致,

    Charl Peters。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charl,

    感谢您进行实验。

    您是否能够取得任何进展,如果您需要任何帮助,请告诉我。

    您也可以在 abhishek.vishwa27@ti.com上给我发送邮件,  

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhisek,

    现在,我已更换IC并按照您的指南重新测试,但获得的输出与我之前的屏幕截图完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charl,

    我很遗憾听到同样的消息。  

    肯定存在严重错误,您是否检查过高压电路上是否存在短路?

    您能否检查FET是否良好?  

    此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 我们已经有一个多月没有收到回复,我将结束这一话题。