主题中讨论的其他部件:Tida-1.0057万,
大家好,我们已经生产了TIA-1.0057万 PCB并开始测试。
我们遇到问题的电路的唯一部分是LM3488 HV部分。
我们在HVP和HVM导轨上的输出不是以毫伏为单位。
电感器L1也变得非常热。
LM3488的针脚6 (DR)信号无振荡信号输出。
我们非常感谢您提供有关从何处开始查找的任何建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我们已经生产了TIA-1.0057万 PCB并开始测试。
我们遇到问题的电路的唯一部分是LM3488 HV部分。
我们在HVP和HVM导轨上的输出不是以毫伏为单位。
电感器L1也变得非常热。
LM3488的针脚6 (DR)信号无振荡信号输出。
我们非常感谢您提供有关从何处开始查找的任何建议。
您好,Charl,
很遗憾听到并感谢您使用LM3488进行设计。 我们能否得到一些澄清,以帮助我们进行调试?
关于LM3488本身,您的L1确实发热,但 DR针脚上没有信号,这听起来很奇怪。 请检查Q1,C25 和C35是否短路。 否则,电流将无法流过L1,并且L1中没有加热。
您能否监控以下信号并共享示波器图片?
谢谢!
有浩
您好,Yohao:
感谢您的回复。
是的,我们使用Gerber文件和TI提供的完全相同的BOM制造了TIA-1.0057万。
我们目前正在测试TIDA-1.0057万,方法是通过笔记本电脑上的USB端口为其供电,而不是插入其他PCB。
我们进行了测试,在Q1,C25和C35之间确实存在短路。
我已连接了所有LM3488引脚的示波器测量值。
公司:
博士:
FA:
FB:
Isen:
VIN:
您好,Charl,
我是Abhishek,我一直致力于这项设计。
您是否意味着更换IC工作正常,并且您获得了所需的电压?
如果不是,我看了之前的对话,我认为为了找出问题,我们可以从使用HV电路隔离主板的其余部分开始。
从下图所示的示意图中,您能否确保以下红色叉形DNP组件确实已卸载。
1.输入电源隔离:卸下R54 0欧姆,直接从输入盖C22-C23上的外部电源提供5V电压。 同时拆下标有绿色的C28,以保持R39确定的IC频率
2.对于启动,您可以将输出电压降低为30V - 40V l。 您可以通过降低R42/R45比率来实现此目的,该比率与输出电压的关系如下
VO =(1+R42/R45) x 1.26 V
3.确保电路中没有短路:输入电源和GND之间;输出电压和GND (正极和负极)之间。
请告诉我,您是否能够提出到现在为止。
谢谢,此致,
Abhishek
您好,Charl,
感谢您进行实验。
您是否能够取得任何进展,如果您需要任何帮助,请告诉我。
您也可以在 abhishek.vishwa27@ti.com上给我发送邮件,
谢谢,此致,
Abhishek