请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS3702 您好,
TPS3702CX10QDDCRQ1通过在一个板上安装6个通道来使用。 TPS3702CX10的阈值为1V。
但是,当我们验证操作时,出现了阈值为3.2V,1.2V和4.8V的意外操作。
如果您因故障遇到此类问题,请告知我们。 另外,请告诉我压印在零件上的四个字符的含义。
谢谢!
Astro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
TPS3702CX10QDDCRQ1通过在一个板上安装6个通道来使用。 TPS3702CX10的阈值为1V。
但是,当我们验证操作时,出现了阈值为3.2V,1.2V和4.8V的意外操作。
如果您因故障遇到此类问题,请告知我们。 另外,请告诉我压印在零件上的四个字符的含义。
谢谢!
Astro
您好Astro:
如您所述,TPS3702CX10QDDCRQ1的标称阈值为1.0V。 包装上的4个字符标记应为设备代码"ZFGO"。
希望这有所帮助。