This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.3207万:TPS56.3207万改进型波纹

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101652/tps563207-improvement-ripples-for-tps563207

部件号:TPS56.3207万

大家好,我有一张设计用于电源 TPS56.3207万的卡,我测量了负载上的大波纹(噪声)。

电源设计为 最大电流0.9A和输出电压1.2V。 我选择了3.3uF PN XAL5030-332MEB (Coilcraft)的电感器。  

我应该在电源输出和负载位置上组装多少电容?  

您能否模拟它以获得负载上的最小纹波?  

谢谢!

Eliran。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eilran!

    请您注意您提到的大纹波的波形。 我们将帮助进行进一步的分析。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI -参见下面的波形。 峰间波纹大约为43mv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eilran

    感谢您的快速反馈,以下是我的评论:

    1.您是否介意与我分享应用程序的原理图? 还有布局。  

    2.我 想确认您是否使用了最小的回路进行纹波测试?

    3.您是否介意帮助我缩放大约6个占空比的波形? 我还想同时检查开关电压和电感器电流。

    谢谢。

    巴西

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-我可以通过邮件或支持邮件发送其他文件。请告诉我哪个地址。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eilran

    请通过电子邮件发送: ruby-li@ti.com

    谢谢。

    巴西

    Ruby