This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2633万-Q1:输出电流?

Guru**** 2531710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102025/tps92633-q1-output-current

部件号:TPS9.2633万-Q1

你(们)好  

数据表显示输出电流为150mA/通道。  

但我的客户对其进行了测试,发现它可输出高达350mA /通道  

请问这150mA限值的测试条件是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电流容量设计为在150mA范围内。 如果每个通道超过150mA,I(outx_tot)=IRES+Iout,TPS9.2633万-Q1无法确保热问题和安全性。

    Br,Gracie