This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.2084万:是否可以添加470pF CFF?

Guru**** 2381140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101782/tlv62084-can-470pf-cff-be-added

部件号:TLV6.2084万

大家好,  

我们是否可以在设计中添加CFF?  是否可以添加470pF?  

谢谢。  

BRS

给定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果客户添加了470pF馈电正向电容器,则需要检查相位余量,以确保控制回路稳定。

    此致,

    Excel