This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.521万EVM:具有ESD保护的参考设计,用于12/24V直流和USB双电源

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101671/tps25210evm-reference-design-with-esd-protection-for-12-24vdc-and-usb-dual-power-supply

部件号:TPS2.521万EVM

为了重新设计电源(航海应用),我们正在寻找具有以下规格的参考设计:

内部操作:标准设备在正常操作中消耗0.2A@12VDC,每10秒至3分钟进行一次无线电传输,持续时间约为30毫秒,耗电量为1A@12VDC。 内部所有设备运行@5VDC或3.3VDC。

要求:

双电源:   

1)容器具有12VDC (较小容器)或24VDC (商用)。 这种电源主要来自船舶蓄电池,该蓄电池还连接了许多其他设备。

2)用于通信的USB 2.0 ,可为我们的设备供电。

所有3种情况(仅限12/24V直流,仅限USB以及包括热插拔更改)都是可行的。 各种ESD情景:电源可能来自电池或发电机转换的船舶,USB连接到使用其内部电池运行的笔记本电脑,或可能从陆上线路为笔记本电脑充电(是否可能存在接地回路?) 或从PC连接到发电机230V的USB ...  发动机启动+除教科书之外的所有故障。

TI推荐的部件,参考设计是什么。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinzenz,

    感谢您的联系! 我将在明天就这个问题与你们进行讨论。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinzenz,

    要获得ESD保护,您必须使用一些外部TVS二极管和其它ESD保护方法。

    对于双12V和USB,您可以使用LM7.31万设备,如数据表的8.3 主动式ORing部分所示:

    此时,更高的供应将自动达到输出。

    此致

    Kunal Goel