This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:示意图查看

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099887/lm5121-schematic-review

部件号:LM5121

尊敬的团队:

我们在客户的新项目中采用了DIN LM5121,这是一个好消息。

您能否帮助仔细检查原理图?

规格如下:

VIN 22V

输出电压52V

输出 电流0.6A (30W)

非常感谢,

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢您使用E2E论坛,您能否分享缺失的规格,如FSW和Vin max和min?

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    我已经查看了使用额定电压为22V的FSW A 300 kHz和Vin的原理图,下面是我的发现:

    1. DG到DS引脚不能保持浮动,如果不使用断开开关功能,则DG和DS引脚之间应有100pF电容器,DS引脚到接地的下拉电阻为500k欧姆。

    2.此处使用的LM5121模式是跳过循环模式,适用于轻负载。

    3.设计中使用的MOSFET在VDS最大值和ID额定值方面似乎适合应用。

    关于输入和输出电容器电路,我不确定我是否完全理解这些额外的电感器和变压器是什么? 所以如果你能详细说明他们的目的,我也能回顾一下设计的那个部分。 除此之外,原理图看起来还可以。

    巴西,

    Haroon