This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8.213万:TPS8.213万 PG行为

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099886/tps82130-tps82130-pg-behaviour

部件号:TPS8.213万

您好,

我的一个客户给我发送了一个电子板,它在重置时卡住了。 经过调查,我发现重置原因是TPS8.213万。

我使用TPS8.213万 3.3 从+12.0V电压生成+TPSV电压(1.2 A)。

请参见下图:

 

PG输出用作电子板上的重置源。

我的问题是TPS8.213万似乎启动正常,但它的PG输出有奇怪的行为,会导致突发重置。

下面是我看到的内容(PG输出不再连接到其它设备,除了上拉电阻器)。

CH1是TPS8.213万的启用输入。

CH2是TPS8.213万 (3.3V)的输出电压。

CH3是TPS8.213万的PG输出。

在输出电压斜坡的末端,PG信号离开0V电平,保持0.68V电平,达到3.3V后~2ms,然后降至0.68V。

PG电压从不会变为0V (默认信号),但不会保持3.3V电平。

输出电压稳定。 如果我不使用PG作为重置源,我的电子板会正常工作。

您是否对PG引脚的行为有解释?

我在我的主板上使用了许多TPS8.213万,没有问题(我甚至有另一个也可以通过相同的+12.0V输入输出产生3.3V电源的TPS8.213万,没有问题)。

此致,

弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    似乎PG不再向下拉,并且它的预期行为方式, 似乎AUX 3.3 无法将其拉高。  

    尝试将拉力从10K欧姆增加到100Kohm。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我同意Tahar的观点。

    1.您能否探查3V3 Aux以查看它是否有相同的行为?

    2.请尝试将PG上拉至3V3,而不是3V3辅助

    希望这能有所帮助,

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy,您好!

    我检查了3V3aux,电压稳定在+3.3V。 此电源没有问题。

    我将PG上拉至3V3 (TPS8.213万的Vout),而不是3V3aux,但其行为仍与以下屏幕截图所示相同:

    CH1是TPS8.213万的启用输入。

    CH2是TPS8.213万 (3.3V)的输出电压。

    CH3是TPS8.213万的PG输出,具有10kOhm至Vout的上拉电阻。

    弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过100K拉取?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我尝试100k,但没有改进:

    CH1是TPS8.213万的启用输入。

    CH3是TPS8.213万 (3.3V)的输出电压。

    CH2是TPS8.213万的PG输出,输出电压为100kOhm。

    通过100k上拉,PG电压在0.08V和3.3V之间振荡。 而在10k上拉时,PG电压在0.68V和3.3V之间振荡。

    设备是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:  

    电源良好功能是开路漏极,  一旦输出高于额定电压的95 % ,引脚就会产生高阻抗;一旦输出电压降至额定电压的典型90 % 以下,则会驱动为低电阻。

    因此,如果像这样切换,我建议:

    •  您正在使用的上拉不能上拉PG销或
    • VOUT监管不好,超出规定范围,PG开始切换。 我确实看到VOUT从您的计划中稳定下来
    • 设备损坏  

    尝试使用其他设备。查看是否有帮助  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tahar:

    我将尝试另一台设备。

    弗雷德。