您好,
我的一个客户给我发送了一个电子板,它在重置时卡住了。 经过调查,我发现重置原因是TPS8.213万。
我使用TPS8.213万 3.3 从+12.0V电压生成+TPSV电压(1.2 A)。
请参见下图:
PG输出用作电子板上的重置源。
我的问题是TPS8.213万似乎启动正常,但它的PG输出有奇怪的行为,会导致突发重置。
下面是我看到的内容(PG输出不再连接到其它设备,除了上拉电阻器)。
CH1是TPS8.213万的启用输入。
CH2是TPS8.213万 (3.3V)的输出电压。
CH3是TPS8.213万的PG输出。
在输出电压斜坡的末端,PG信号离开0V电平,保持0.68V电平,达到3.3V后~2ms,然后降至0.68V。
PG电压从不会变为0V (默认信号),但不会保持3.3V电平。
输出电压稳定。 如果我不使用PG作为重置源,我的电子板会正常工作。
您是否对PG引脚的行为有解释?
我在我的主板上使用了许多TPS8.213万,没有问题(我甚至有另一个也可以通过相同的+12.0V输入输出产生3.3V电源的TPS8.213万,没有问题)。
此致,
弗雷德。