This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2.8023万:UC2.8023万与UC2.8025万

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101764/uc28023-uc28023-vs-uc28025

部件号:UC2.8023万
主题中讨论的其他部件:UC2.8025万

你(们)好

我们 现在使用UC2.8025万,现在我们正在研究 UC2.8023万,并有两个问题。 一个是 UC2.8023万上的引脚11,另一个是 UC2.8023万的最大占空比设置。

  1.  UC2.8023万上的针脚11是否可选? 如果不使用,IRIM是否与 UC2.8023万和 UC2.8025万相同? 是否可以保持未连接? 查看数据表中的“8.2 功能方框图”, UC2.8025万具有1伏参考电压, 而UC2.8023万似乎没有此参考电压(如果未外部连接)。 因此,人们可能认为,使用 UC2.8023万而不是 UC2.8025万时需要一个1伏的外部参考电压。
  2.  是否可以将UC2.8023万上的占空比限制在50 % 以下?

此致
Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jonas:

    1,针脚11必须在UC2.8023万中配置,而在UC2.8025万中,它可以浮动,因为UC2.8025万具有内部1V参考电压。

      请注意,UC2.8023万与UC2.8025万引脚对引脚不兼容, UCC2.8025万是双输出,UC2.8023万是单端输出。   

    2,否,可通过选择正确的CT和RT来设置最大占空比,请参阅图1,图19和图20。 但这样,最大占空比不能太低。  

    此外,最大负荷也可通过UC2.8023万中引脚11的参考值大致夹紧。

    此致,