This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.663万-33EVM:EPR 3.1 3问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100411/tps26630-33evm-epr-pd3-1-question

部件号:TPS2.663万-33EVM
主题中讨论的其他部件:TPS2663LM5176

大家好,

客户想知道以下设计中OVP和OCP的机制是什么,它如何处理3.1 中的动态Vout (28,36,48V)?

谢谢,您会为我详细介绍一下吗

e2e.ti.com/.../EPR-LM5176-Source-Board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    感谢您的联系!

    对于TPS2663,反向电流阻塞功能和OVP有助于处理动态输出电压情况。 在第二个通道上,D4控制Q11以夹紧输出电压处的瞬变电压,但我需要具体了解OCP的工作原理。 我将在星期一之前检查并返回。

    顺便说一下,您是从哪里获得原理图的?

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    我认为第二个通道是 没有IC的另一种方法,所以它们是否协同工作?

    是的,您可能需要详细说明OCP对动态Vout的控制。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    第二个路径提供并行路径。 您能否与客户核实添加的目的?

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakash,

    让我们逐一介绍,从OVP开始,然后是OCP

    如何调整3.1 下的动态Vin,Vin可能为28,26,48V?

    使用外部逻辑电路控制 不同 的并联电阻并将其与R3连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    我认为,我不知道他们是如何在系统级别实施的。

    TPS2663的电流限制可以通过切换Ilim引脚处的电流限制电阻器来动态调整,如下所示

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakash,

    我相信本文档是从TI内部,

    所以我很震惊你们以前没见过这个。 你会在内部检查 一下是否有人知道这个设计吗?

    OVP的情况如何,他们能否使用类似的方法来实施动态OVP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    我以前没有看过这篇文档。 我将进行内部检查。  

    此致,

    耙子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    我们的团队成员都不知道此文档。 在原理图中,我看到 LM5176的反馈 被调节为改变 EPR_DCC_VOUT,EFuse是eFuse的输入

    LM5176 小组可能已完成此原理图

    此致,

    耙子