This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.251万:TPS6.5251万-x的替代产品

Guru**** 2642185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101741/tps652510-replacement-for-tps65251-x

部件号:TPS65.251万

您好!

由于 组件短缺,我们计划将TPS6.5251万-x替换为TPS65.251万。

问题是:如果我们将Vin=12V电源连接到 TPS65.251万RHAR的NC引脚32,33,34 以避免任何PCB修改,会发生什么情况? TPS65.251万是否可以接受?

此致,Anton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anton,

    感谢您向我们咨询。 建议不要将NC引脚连接到12V电源。 请将未使用的引脚连接到接地。

    谢谢! 如果有任何其他问题,请随时告知我们。

    BRS

    卢西亚