This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55.2882万-Q1:内部开关频率不符合FSW电阻器设置。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100583/tps552882-q1-the-internal-switching-frequency-is-not-meet-fsw-resistor-setting

部件号:TPS55.2882万-Q1

您好,先生,

   TPS55.2882万-Q1开关频率不符合电阻器的设置。  

我们在TPS55.2882万-Q1上设置了内部Vcc源和PWM模式。 我们将FSW引脚连接到28kohm并将其绑定到接地。  

这意味着内部时钟将为704.2khz,但我们仅测量了内部时钟频率为453.9khz。

我附上了我们的原理图和测量波形。   您能否帮助澄清根本原因?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Godfrey,

    现在的输入电压是多少? 您是否可以将输入电压提高到5.5V以上并再次测试切换频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

        输入电压为4.3V,我们的电源体系结构不会将超过5.5V的输入电压用于此降压/升压转换器。 所以我想知道为什么切换频率与输入电压有关? 我认为最小输入可以支持2.7V的TPS55.2882万-Q1,切换频率不应受到输入电压的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Godfrey,

    原因是当输入电压接近输出电压时,该器件在降压-升压模式下工作,所有四个FET在半设置FSW上切换。 当输入电压在一定电压下大于输出电压时,它将进入降压模式,开关频率由FSW引脚电阻器设置。

    这样您就可以检查切换频率在降压模式下是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

      将输入电压提高到5.1V或5.2V后,我可以测量接近boot1设置的更高频率。

    为什么我无法同时测量boot2上的开关波形? 当我将输入电压设置为4.3V时,我可以同时测量boot1和boot2上的波形。

    输入5.1V输出4V

    输入5.1V输出4V

    输入4.3V输出4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Godfrey,

    当VIN在特定级别高于Vout时,设备在降压模式下工作。 内部高压侧FET始终打开,因此SW2电压=输出电压。 SW1正在切换。

    当输入电压在特定电平低于输出电压时,设备在升压模式下工作,外部高压侧FET始终打开,因此SW1电压=输入电压。 SW2正在切换。

    当输入电压接近输出电压时,所有四个FET都在切换,SW1和SW2都在切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

     我们的电源设计中,输入电压通常为4.3V,接近输出4V。 在当前电源设计中,是否可以继续运行所有四个FET切换? 我们需要注意的任何风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Godfrey,

    在这种设计中,不存在让所有四个FET始终切换的风险。 您可以共享布局,以便我们仔细检查。