This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LG3422R050:数据表说明接通损耗,二极管传导损耗

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3425R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101851/lmg3422r050-datasheet-clarifications-of-turn-on-loss-diode-conduction-loss

部件号:LMG3422R050
主题中讨论的其它部件:LMG3425R050

各位专家,您好!

我正在为此设备创建PLECS模型。 我对LMG3425R050数据表有几个问题,这将帮助我提高模型的准确性。

1)对于图7-11,温度是多少? 假设此图在温度规格-40C至150C之间是真实的,这是否安全?

2)对于图7-11,阻塞电压是多少? 在我的PLECS模型中,打开和关闭损耗是I_ON和V_BLOCK的函数:

3) 您能否解释一下图7-6显示的是什么? 我相信这是体内二极管传导损耗,但我可能会误解。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

    1.此图为25C。  

    2.这些切换能量数据在400V的V_BLOCK处获取。  

    3.这是设备电源的压降和漏电与信号较低(设备关闭时)时的源电流。 请注意,这仅适用于LMG3422R0x0 (没有理想的工作二极管模式)。 在LMG3425R0x0中,有一种称为操作理想二极管模式的功能,它通过启用开关来减少关闭状态第三象限损失。 有关详细信息,请参阅9.3 10部分。

    谨致问候,

    Prasanna U R