This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:输出放电

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS7A03, TPS7A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101401/tps7a03-output-discharge

部件号:TPS7A03
主题中讨论的其他部件:TPS7A20TPS7A02

我对TPS7A03 (以及TPS7A02和TPS7A20)数据表有点困惑。  

  • 7.2 部分,方框图显示"仅限主动放电P型"。
  • 7.3 章节2主动出院(仅限P型)描述主动出院。
  • 章节7.4 4“禁用”说明输出电压已主动放电,但没有提到“仅P”,因此不清楚是什么情况。  
  • 第11.1 .1节中的表3指出,“P表示激活的输出放电功能。 TPS7A03系列的所有成员均会主动放电
    设备禁用时的输出。"  第二句似乎与第一句不一致,也与前几节不一致

我正在尝试寻找TPS7A2433的替代产品,因为我找不到要购买的产品。  它用于从外部电源供电的电路中,但如果没有外部电源,则输出将由电池供电(通过二极管)。 如果我要使用TPS7A03的非P版本,我是否会有放电情况?  我需要低电流(一位数字uA)以延长电池寿命。

这是当前TPS7A2433电路,外部电源来自左侧,系统电压来自右侧。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rod,

    我们现在确实有了TPS7A03某些输出电压选项的P版本和非P版本。 对于3.3V输出(TPS7A0333),我们有非P版本,这意味着这些器件将不具有活动输出放电。  

    我希望这能有所帮助!

    谢谢!

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    是的,这很有帮助,谢谢。  我是否可以建议在数据表的下一个版本中删除我在上面提到的模棱两可的语言?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rod,  

    我会留下一个备注,以进行修改!  

    谢谢!

    -Jimmy